查看: 560  |  回复: 0
Anritsu 37369D网络分析仪

主题

回复
发表于2022-11-18 20:26:45 | 显示全部楼层
1# 电梯直达

Anritsu 37369D网络分析仪  37000D系列Lightning系列微波/毫米波矢量网络分析仪整合了各种***的测试功能,能够满足日益增长的来自***、航空/航天、宽带通信、以及光电器件市场的测试需求。Lightning系列所采用的技术和实际性能表现都是当今进的,除了快速且***的S参数测量以外,同时还支持众多更高级别的测量,包括:时域、增益压缩、谐波、交调、频率变换器件测量、多端口测量、以及光/电和电/光器件测量。如此***的测量系统可以覆盖20GHz、40GHz、以及67GHz频段,对应的产品型号分别是37x47D、37x69D和37x97D。JIANG






对于67GHz以上的测量需求,基于Lightning构建的ME7808C宽带VNA测试系统是的方案。获奖的ME7808C宽带VNA测试系统支持从40MHz到110GHz的快速连续扫描,如此宽的单次扫描频率覆盖使得ME7808C十分适合于在片(on-wafer)测试和器件建模应用。另外,ME7808C还可以被配置为毫米波测量系统,毫米波测量系统是宽带测量系统的经济型版本,可以分段覆盖V、E、以及W频段,扩展频段可以达到500GHz。ME7808C测量系统需要用到外部的频率扩展模块,全球范围有多家厂商都可以提供这样的模块,具体信息请与安立公司驻各地代表处联系。






为了更***支持多端口器件的测量,Lightning系列还能够4端口、8端口或12端口测试系统。多端口扩展需要外部测试座、端口扩展模块、以及多端口校准软件。另外,多端口扩展还支持在片(on-wafer)测量(需要另外购买探针台)。




37300D系列具备闪电系列的全部特点。它是测试无源、有源器件的理想仪器。标准配置包括步进衰减器、内部偏置座,增益压缩功能和超宽的频率范围。简单地增加宽带测试座、两台合成源和希望的毫米波模块,任意一台37300D都可以配置成ME7808C毫米波VNA。


●多源控制和频率偏置


● E/O和O/E应用


●增益压缩应用


●内置偏置座


●扩展功率范围(源端和接收机端都有步进衰减器)


●后面板IF输入(用于升级到毫米波)


●混频器测量时的N×N校准


●植入/剥离应用


● ***频率参考


● 1Hz频率分辨率






37200D系列是经济型双端口矢量网络分析仪,是专为无源器件测试使用而设计的,它省去了仅在测试有源器件才需要的装置。简单地增加宽带测试座、两台合成源和希望的毫米波模块,任意一台37200D都可以配置成经济型毫米波VNA。


●多源控制和频率偏置


● E/O和O/E应用


●后面板IF输入(用于升级到毫米波)


●混频器测量时的N×N校准


●植入/剥离应用


● ***频率参考


● 1Hz频率分辨率




常用型号 37247D40MHz-20GHz, 两端口矢量网络分析仪(经济型无源器件测试)


37269D 40MHz-40GHz,两端口矢量网络分析仪(经济型无源器件测试)


37297D 40MHz-65GHz,两端口矢量网络分析仪(经济型无源器件测试)


37347D 40MHz-20GHz,两端口矢量网络分析仪(全功能型无源/有源器件测试)


37369D 40MHz-40GHz,两端口矢量网络分析仪(全功能型无源/有源器件测试)


37397D 40MHz-65GHz,两端口矢量网络分析仪(全功能型无源/有源器件测试)


ME7808C 40 MHz -110 GHz(可扩展到 500GHz)超宽带与毫米波矢网测量系统(毫米波器件测试)




主要技术特征●高速数据传输和控制


具有双GPIB标准端口,分别用于数据传输和控制外围设备


●时域分析(选件)


通过37000D的时域分析选件,可对器件进行高速时域分析


●多源控制和进入接收机模式通过多源控制,37000D能方便地实现测试混频器和倍频器功能。能够单独控制2个源的频率,还能控制接收机,而无需外部控制器。可以***信号源的扫描范围和输出功率及接收机的扫描范围。37000D进入接收机模式时通过与内部晶体振荡器锁相调谐接收机。●软件工具及其能力具有自动测试软件的***终解决方案●NxN校准功能用于频率转换器件测量的误差修正●内部控制自动校准件内置的软件,通过接口连接AutoCal模块,实现快速、准确和可重复的校准●植入/剥离剥离功能可去掉测试夹具和其它网络对测试结果的影响


植入功能可作为优化放大器和其它设计的模拟匹配电路


●大容量内存使得具有多重设置器件的测量变得容易进行,可快速存储和调用常用的设置和校准●灵活的测试座(选件)配置6个回路:4个直接访问接收机回路和2个辅助信号源回路,以便进行混频器、天线、连接外部测试座的测试