查看:
4174
|
回复:
4
|
【请教】BL9342 5V输入时输出异常
|
|||
Beancurd2
2
主题
5
回复 |
发表于2022-11-22 12:42:10
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
最近想做个USB电流表,复刻立创2022暑期训练营,顺便加个诱骗模块,所以DC电源就选电压高一点的,也是选择官方训练营案例的——BL9342。 但是输出有问题——输出类似三角波:
使用的是立创试验板,脚位适用,元器件一个不少。 立创试验板—— 找了一圈: 发现当输入电压升高到6.2V以上就没有了,输出很平稳,但是手册标称是4.2-40V输入,我也是降压到3.3V,USB也都是默认5V,应该不会5V都不行,就很奇怪啊!? 原理图: 手册案例: 我画的(照着画的): 元器件: DC电源IC: U6:BL9342——https://item.szlcsc.com/94371.html 输入电容: C10:4.7uF/50V 0805——https://item.szlcsc.com/99401.html 输出电容: C10:10uF/16v 0603——https://item.szlcsc.com/93680.html 旁路电容: C9:100nF/16V 0603——https://item.szlcsc.com/268639.html 反馈电阻: R5:124kΩ/100mW 0603——https://item.szlcsc.com/104477.html R6:40.2kΩ/100mW 0603——https://item.szlcsc.com/104833.html C12:NC, 之前贴了33pF,后面出问题拆了,也没变化——https://item.szlcsc.com/545469.html 输出电感: L1:2.2uH/2A 120mΩ——https://item.szlcsc.com/403480.html 肖基特二极管: D2:B5817W——https://item.szlcsc.com/192602.html 还用过 SS34A——https://item.szlcsc.com/212750.html,并没有什么变化。 其他: R7:使能端降压电阻,100k,项目最开始测得 5V输入有4V,20V输入有7.5V,好像十几V的时候就稳定7.5V了,看手册引脚耐压是5V,我还怕坏了,但好像还是正常的,后面就发现输出有问题了; D3:稳压二极管,想配合R7做稳压管稳压,但是功耗会很大,就NC了。 最开始调试我还加了个36uF的输入电容,没什么变化(也感觉不会有),但还是加了,增加输出电容,在10uF再并一个22uF的电容,情况还是一样,但是频率会降低。
这输入电压能和什么有关啊?有哪位情况和我一样或者有发现问题的,麻烦指教一下,感谢!!! |
|||
Beancurd2
2
主题
5
回复 |
发表于2022-11-22 14:24:35
|
显示全部楼层
2#
看了一遍又一遍手册,发现这个细节,输出3.3V要求输入6V以上....行吧! 那我想要5V能正常工作,这个电路该做哪些改进呢? |
|||
Beancurd2
2
主题
5
回复 |
发表于2022-11-22 22:55:09
|
显示全部楼层
3#
将L1(电感)加大,我试了10uH,在5V时输出正常,再大就没试过了(也没更大的电感),能用就行 |
|||
Beancurd2
2
主题
5
回复 |
发表于2022-12-03 23:35:43
|
显示全部楼层
4#
空载输出还是有问题,还要带负载
|
|