查看: 404  |  回复: 0
为什么晶体需要负载电容?晶振问答FAQ
YXC扬兴晶振企业号
237
主题
22
回复
发表于2022-11-24 11:12:54 | 显示全部楼层
1# 电梯直达

晶体必须连接在某个放大器的反馈回路中,以这样或那样的方式。因此,晶体将受到寄生电路和电路板电容的影响,也称为“负载”。一个人无法避免这种“负荷”。

 

1、晶体在电路中起什么作用?

水晶除了调谐到的频率外,其他频率都被切断了,它只允许电路有足够的整体环路增益以晶振频率振荡。低于谐振频率的晶体大部分是电容性的。在谐振频率以上,它们大多是电感性的。

2、晶体和振荡器有什么区别?

晶体和振荡器是时钟处理器的两个组件,振荡器配置有缓冲器,这意味着它能够完成高输出驱动任务。晶体只是振荡器的一部分。

3、为什么我们在微控制器中使用电容?

如果输入电压下降,则去耦电容将能够向IC提供足够的功率来保持电压稳定.如果电压升高,去耦电容将能够吸收试图流向IC的多余能量,从而再次保持电压稳定。

4、为什么我们把晶体放在IC附近?

水晶应该放在尽可能靠近IC的振荡器引脚,连接晶体、电容和IC振荡器引脚的走线应尽可能短而宽(这有助于降低寄生电感和电阻)。

5、微控制器中晶体振荡器的作用是什么?

使用振荡器向微控制器提供时钟.在微控制器或微处理器中,每条指令都与时钟同步执行。它为微控制器中的不同操作提供时序。

6、把晶振放在微控制器附近是什么原因?

大多数微控制器可以使用晶体振荡器作为时钟源。其他选项包括外部罐装振荡器、谐振器、RC振荡器和内部时钟。晶体振荡器的主要优点是频率精度、稳定性和低功耗。