查看:
5986
|
回复:
3
|
提一些关于等长布线、差分对布线等长调节的建议
|
|
发表于2022-12-01 10:25:43
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
1、虽然创建等长调节,或差分等长调节有快捷键,也可以使用TAB键进行参数的修改。但是这个不够直观和方便,远不如AD的方式,可以在操作过程中,直接悬浮提示框中提示热键调节W和H的值。建议这个快捷键考虑一下,确实很方便
2、差分对,一旦在等长调节后,左侧的网络,差分对,等长中的信息。不会在完成调节后自动刷新等长的信息,需要手动点击整个线自己观察右侧的长度。左侧的数据,需要切换成其它选项卡,再切换回来,才会刷新。否则数据永远都是调节前的,这个很不方便。如果目前做不到AD的那种底部差分的长度实时监测,至少把左侧的这个刷新给做成实时的。无需人工切换
3、 建议等长管理,和差分等长管理,允许在同一根线(单线调节),和一对差分线(双线一起调节)中实现更多的选项。例如:我8条数据线,每一条长度不同,但是我要8条都一致。假设我要给一根线增加等长,通过要增加长度的位置我输入信息计算后确认要增加12mm,如果我调节的是时候,某一段(就是一根线或一堆线有很多段)不足以增加12mm,我结束后需要在另外一段继续调节。但是继续调节时,增加的长度,还是原来计算的长度。而我认为,一根线上二次、三次调节,应该是增加的长度减去已经增加的长度。否则我还要刷新一次数据,重新输入总长度-新的长度,每次都要手工填写和计算。而操作这个,随时可能打错数字也是有可能的 4、差分对、等长组,如果满足等长要求(例如我设定:0。图二位置应该在其相应的长度,或状态图标变色如绿色,没有达标的应该表格红色方便观察) |
|
发表于2022-12-01 14:36:18
|
显示全部楼层
4#
1.快捷键是有的,+/-来调节间距,等长调节设置中定义了最小高度,鼠标的位置可以实时调整更高的高度
2.实时刷新比较卡,所以做了手动刷新,后续性能能够达到实时会开放出来
3.目前可以通过等长网络组,设置一个网络长度规则应用到这个等长网络组实现。等长设置后续有计划支持指定网络的选项,到时候指定一个最长的长度所在的网络,其他的网络都会以这个网络的实时长度进行等长,是否可以满足你的需要?
4.这个可以考虑一下。目前这个不满足是要检查DRC时才会在底部提示,左侧没有状态。 5.这个参数就是第3点提到的,在设计规则中设置网络长度规则。预计2.1支持了指定网络和目标长度的选项后会更方便
|
|