查看: 1456  |  回复: 5
PCB导入SVG图形的时候能否保真
windwolf
14
主题
30
回复
发表于2022-12-04 12:37:17 | 显示全部楼层
1# 电梯直达

PCB导入SVG这种矢量格式, 导入进来之后, 无论容差, 简化, 平滑怎么调整, 都有明显的变形. 应该是被强制简化过了. 

导入JPG或者PNG等光栅格式的时候, 增加容差, 平滑等选项, 减少复杂度都我觉得OK的, 导入SVG矢量格式也变形, 那就失去支持SVG格式的初衷了吧.

希望导入SVG格式, 可以尽量保留原样.

windwolf
14
主题
30
回复
发表于2022-12-04 21:58:09   |  显示全部楼层
3#
发表于2022-12-04 14:12:27  2# 图片的导入有计划做优化的,目前的极限也还是会有偏差

或者可以SVG格式的后处理程度相比jpg和png的小一点, 也可以接收, 因为SVG的图形一般不会太复杂.

现在差别太大了, 基本上LOGO导进去, 缩小到4mm高, 还是有明显的变形.

windwolf
14
主题
30
回复
发表于2022-12-11 20:14:15   |  显示全部楼层
5#
发表于2022-12-05 18:21:01  4# 2.0会支持高精度图片导入
   期待~ 预计啥时候?