查看: 381  |  回复: 0
100G BIDI如何简化数据中心布线?

主题

回复
发表于2022-12-09 17:38:58 | 显示全部楼层
1# 电梯直达

人工智能AI和机器学习等关键任务工作负载正在增加结构内的计算和流量需求,这推动了数据中心在叶脊和骨干内部以及叶脊/架顶式交换机与服务器之间的连接向更密集、更高速转变。


传统数据中心从10G升级至40G或100G,需要与连接SFP光模块的LC双工布线转换成连接QSFP光模块的MPO布线,增添运营成本。如何才能简化布线,降低资本支出?采用BiDi方案的光模块可以做到,100G QSFP28 SR BiDi就是这样一款产品。

 

与40G QSFP+ SR BiDi光模块非常相似,100G QSFP28 SR BiDi允许数据中心运营商在从10G SR或40Gb BiDi升级到100G时重复使用其现有的双工LC跳线基础设施。通过一次升级一个终端的网络设备,运营商可以灵活升级数据中心。


100G QSFP28 SR BiDi是一款并行四通道小型可插拔(QSFP28)BiDi光模块,支持100Gbps,模块符合IEEE802.3bm 100GBASE-SR4。模块采用双芯双工LC多模光纤,在电口端采用4×25G NRZ调制,在光口端转换为2x50Gbps PAM4调制,总带宽为100Gb。PAM4技术支持50Gb数据速率和25Gbaud速率的信号传输。

 


100G QSFP28 SR BiDi成对使用以实现100G连接,还可以在4×100G分支模式下连接到400G QSFP+ SR BiDi。

 


100G QSFP28 SR BiDi优势

  • 通过重复使用双工LC多模光纤基础设施降低资本支出
  • 通过从10Gbps SR或40Gbps BiDi无缝升级到100Gbps速率来减少运营支出
  • 通过提供400 Gbps速率的连接,为未来升级网络作准备
  • 在100Gbps数据速率下使用KP4前向纠错(FEC)减少传输错误

采用100G QSFP28 SR BiDi的数据中心布线

如下图,400G QSFP-DD BiDi SR可以部署在作为网络主干的脊柱层中,以分支连接到叶节点。在主干节点和叶节点中部署100G QSFP28 SR BiDi,并随着带宽需求的增长将主干节点升级到400G。

 

图:使用100G QSFP28 SR BiDi光模块的叶脊连接


如下图,考虑到与预组装线缆(DAC/AOC)相比,可插拔光模块的覆盖范围和操作灵活性更高,运营商可以使用100G QSFP28 SR BiDi与服务器进行架顶式连接,或在TOR中部署400G,并在下游使用分支连接,将1×400G QSFP-DD BiDi SR与4×100G QSFP28 SR BiDi连接到服务器。

 

图:使用100G QSFP28 SR BiDi交换机与服务器连接


在数据中心短距连接中,易飞扬除了可以提供100G QSFP28 SR BiDi,还有40G QSFP+ SR BiDi和100G QSFP28 SWDM4也可以延续使用双工LC多模跳线,可替代40G QSFP+ SR4和100GE QSFP28 SR4光模块,为数据中心大幅度节省光纤资源,同时简化数据中心光纤管理。