查看: 1613  |  回复: 5
专业版铺铜功能的一点问题,求解!
BoatLin
12
主题
44
回复
发表于2022-12-11 20:52:23 | 显示全部楼层
1# 电梯直达

四角固定孔焊盘,GND网络铺铜,发散连接,在标准版中正常。

导入专业版后,一个角的焊盘,直连正常。发散连接,死活连不上。

缩小焊盘直径或删除焊盘周围过近的导线或元件,重建铺铜倒是可以正常。

焊盘直径 5.5mm,孔径3.2mm

是专业版的铺铜算法问题,还是我的设计规则哪里定义问题。



(标准版中,发散或直连都正常)

 


(专业版中,直连正常,发散连不上)

 


(发现将直径缩小到 5mm,一边的接连上,另一边仍是断开的)

 


(将焊盘缩小到缩小到 4mm,发散连接正常)

 


立创EDA罗工
78
主题
4623
回复
发表于2022-12-12 17:50:25   |  显示全部楼层
6#
这个是正常的,你需要手动布线,这个是因为热焊优先避开了DRC,有DRC间距错误就不生成热焊了,标准版的热焊是动态铜皮,所以可以直接避开间隙,但是标准版的方式有一个问题就是无法自动消除不需要的没有连接的热焊,专业版的方式(热焊是导线方式生成)就解决了这个问题
技术支持微信:请前往lceda.cn获取二维码,官方群:不再提供QQ群,公众号:立创EDA 或 开源硬件平台