查看: 1962  |  回复: 3
EDA专业版导出PCBstep可能的bug
走遍天涯路
4
主题
11
回复
发表于2022-12-19 15:25:27 | 显示全部楼层
1# 电梯直达
在PCB导出step的时候碰到问题,一个项目里有几个PCB,导出第一个的时候正常。导出第二个的时候还是出第一个的图,导出图片对应的正常。然后尝试了关掉重开,重建项目再把PCB复制过去,还是一样。然后关掉订单助手,直接开专业版软件还是一样的问题。最后再开网页版还是一样。导了78个都是第一张图。最后网页版上随便瞎改了个设置,导出来了。不过导出来的step是两个重叠的,就是第一张图还在里面。截图是最后的版本,可以用了。就是反馈下这个问题,我觉得软件还是挺爽的啊哈哈,适合我这种新手。
立创EDA罗工
78
主题
4623
回复
发表于2022-12-27 16:29:53   |  显示全部楼层
3#
这个可能是SolidWorks的问题,你把全部文件关闭,再单独打开step就是,SolidWorks会自动加载已打开组件在一个文档内
技术支持微信:请前往lceda.cn获取二维码,官方群:不再提供QQ群,公众号:立创EDA 或 开源硬件平台