查看: 2185  |  回复: 6
多个原理图对应1个PCB文件,包含两个板框

主题

回复
发表于2022-12-29 17:10:20 | 显示全部楼层
1# 电梯直达
工程文件内包含多个原理图,原本是要制作2个PCB文件,发现可能不支持这么做,那就生成1个PCB文件,在PCB文件内做了2个板框(AD可以这么做),现在是两个板之间的规则检查会出现很多连接错误,比如A板的VCC和B板的VCC连接,会提示没连接错误,现在AB板之间很多相同网络标号的点,包括板对板连接器,都会报连接错误,这么多信息会影响对真实错误信息的查找,请问有没有好的方法去设计规则检查,另外这么做是否能够打板呢(我觉得可以,无非就是复制2个文件,删除其中A板留下B板)

主题

回复
发表于2022-12-29 20:34:13   |  显示全部楼层
4#
多谢楼上2个大神,我试验一下

主题

回复
发表于2022-12-29 20:37:11   |  显示全部楼层
5#
发表于2022-12-29 17:16:18  2# 您的两个板子之间是否有要连接的网络呢,如果有的话没有连接上也是会报错的,另外,一个board表上只能有一个PCB,两个的...
两个板之间有网络连接,B2B的连接器,我今天晃瞎了g眼逐个把错误检查了一遍,200来个,其实不叫错误,只是两个AB板之间的网络连接错误提示。如果用拼接板的话,之间的网络点应该还是要报错,其实设计一个A板到B板的网络点联通功能就能屏蔽很多这种信息

主题

回复
发表于2023-01-01 09:11:39   |  显示全部楼层
7#
发表于2022-12-30 09:14:35  6# A板跟B板两个板如果有相同网络连接一起的话,就要先连接好再进行操作的,不然检查DRC的时候也会报错
从软件上看,AB板之间不能够虚拟连接,以绕过drc检查,如果软件能够增加个虚拟连接,那就方便了