查看: 576  |  回复: 1
优质晶振必备的5个条件

主题

回复
发表于2022-12-30 10:13:10 | 显示全部楼层
1# 电梯直达

市面上的晶振,有些是以次充好,让采购者在选择时很难分辨晶振好坏。今天教大家如何区别优质晶振与劣质的频率元件。

 

劣质的晶振通常会出现容易精度低,温度不过关,容易不起振,故障等问题。那么优质的晶振需要具备哪些条件?

1、频差要稳定。不随温度等环境因素而变化。这个要求是首位的、必然的。即便是温补晶振,在常温范围内也有大约0。5ppm到2ppm的误差,做成钟表就相当于每年误差30秒左右。现在有些高精度的电子手表,年差在10秒之内,相当于0。3ppm,这是很不容易的高技术。


2、老化率要稳定。不随时间而变化。这实际上就是标准的老化问题。频率尽管很准确也不随温度变化,但时间一长就变化了那也不行。因此老化率是另外一个重要指标。短期的老化率比较一天的变化,成为日老化率。中期的看月老化率,长期的看年老化率甚至看更长期的。


3、频率要稳定。不稳定的晶振表现在不同时间的频率是不一样的。最常用的衡量间隔是1秒,称为秒稳,也就是连续以1秒为间隔测量相邻两次采样频率的变动,然后进行方均根的运算,得到所谓阿伦方差。


4、准确度高。时间标准的准确度就是说频率实际值与真值的偏离程度。很多标准是可以微调的,但要注意的是,准确度必须以稳定度为基础,没有稳定的标准,调节的再好也是暂时的,因此,不要片面的追求准确度而忽略了更重要的稳定度。


5、其它,比如晶振输出信号幅度波形好、体积小、功耗低、寿命长、工作环境宽等。这些对于频率标准来讲并不很重要,最重要的就是上面的三点或四点。


主题

回复
发表于2023-02-02 15:53:12   |  显示全部楼层
2#
您好,①⑤② ②o①⑤ ⑥④③④ 主营IC芯片现货与专业海外订货,原厂代理及OEM等海外渠道,军品IC,偏冷门及停产IC紧缺料。及阻容一站式配单服务。欢迎询价!