查看: 1459  |  回复: 1
北京君正:高端的CPU+NPU异构处理器
雷龙发展
67
主题
6
回复
发表于2022-12-30 15:23:55 | 显示全部楼层
1# 电梯直达

                  

  北京君正亮相2021 ELEXCON深圳国际电子展,国内知名的云FAE在线技术服务平台创易栈受邀参观了北京君正所在的3K30号展厅,并全程进行了线上直播。在展厅内,北京君正对公司芯片、解决方案与应用产品进行了详细解说。


  北京君正作为集成电路设计企业,自成立以来在嵌入式CPU、视频编解码、影像信号处理、神经网络处理器、AI算法等领域持续投入,形成自主创新的核心技术。去年,北京君正在完成收购北京矽成(ISSI)后,形成了“CPU+存储”的双龙头格局;如今伴随着矽成在模拟芯片方面进展显著,公司已形成“CPU+存储+模拟”的多路产品布局,协同效应显著。


  创易栈专注于为电子工程师提供在线技术服务,为用户提供关于物联网、人工智能、以及汽车电子和医疗电子等领域的方案测评,通过线上问答、评测分享和直播的模式,为用户搭建一个半导体领域FAE和研发工程师的线上知识分享平台。


  在此次深圳国际电子展上,北京君正重点展示了X2000、X1600等多款芯片与解决方案,同时还展出了搭载北京君正芯片的云打印机、智能网关、智能门锁、智能面板、广告机、儿童玩具等多款产品,其中大部分产品已实现量产。


  重点展出芯片


  1


  X2000


  X2000多核异构跨界处理器主要面向于智能音频、图像识别、智能家电、智能家居、智能办公等五大领域。CPU采取三核结构,搭载双XBurst®2,主频1.2GHz,跨界第三核XBurst®0(240MHz),面向安全管理和实时控制领域,其搭载的H.264 编码器分辨率达1080P@30fps。同时,X2000还内置LPDDR3(128MB),具备可实时同步的双摄Mipi接口+双ISP以及丰富的外设接口功能。


  2


  X1600


  X1600是北京君正最近推出的极具性价比的工业级别处理器,主频高达1个G,但是它的价格与MCU相当,且内置从16g、32g、64g到128g的SIP LPDDR,经过平台测试,X1600的抗干扰、高低温、可靠性都已得到充分保证。


  在此次深圳国际电子展上,北京君正重点展出了云打印机、智能网关、智能门锁、智能面板、广告机、儿童玩具等多款客户产品。


  其中核心控制由X2100实现的云打印机支持多国语言、图像文字交互、联网等多种功能,联网支持多种模式,内置以太网。


  另一款搭载X1000E芯片的中盈SP7080激光打印机支持手机连接、电脑USB线连接,满足用户多样化打印需求。因为整机性能稳定可靠,机身小巧,用途广泛、性价比高,中盈SP7080激光打印机尤其适合于家庭办公、学生家庭作业打印等各类文档打印工作。


  北京君正还特别介绍了搭载有北京君正平台的智能门锁,该智能门锁具备快速启动、秒识别、随时远程查看等特点。此外在智能安防领域,北京君正基于深度学习的算法可以准确无误的帮助产品检测出准确结果,为家庭安全提供保护。


  除了以上产品之外,北京君正还展示了智能面板、智能网关/DTU、儿童玩具等产品,这些搭载有北京君正芯片或平台的产品都具备低功耗、高性能的特点,在相应领域具备独特竞争力。


  北京君正作为一家集成电路设计企业,一直以来都重点定位于做高附加值、底层技术门槛较高的芯片。公司的核心的价值点与竞争力主要在于存储技术、AI技术、计算技术、算法以及各种方案集成开发的底层技术。


  在芯片布局方面,北京君正的主打产品为多核异构跨界处理器,同时具备通用计算、专用的视频图像人工智能处理能力以及MCU级别的实时控制。北京君正认为,这种高端的CPU+NPU异构处理器将成为未来的发展方向。


  多年以来,君正提供的高性价比芯片与解决方案得到了客户的一致认可,搭载北京君正芯片与解决方案的产品亦凭借高性能、低功耗的特点得到了用户的广泛称赞。未来,君正将继续坚持“创新技术、自主研发”的技术战略,不断提高在核心技术上的自主研发能力,持续创新,为业界提供更具竞争力的芯片及解决方案。


       亲,如果你在网站上没找到想要的信息可以联系我们,我们提供原厂技术支持,并提供君正集成电路完整解决方案,大大降低你的开发难度及开发时间,让你比同行更快一步,更好的解决方案都在深圳市雷龙发展有限公司。

主营:CS创世 SD NAND(又叫贴片式 TF卡/贴片式SD卡)读写速度可达24/13 MB/S,韩国ATO Solution(SLC NAND、SPI NAND、MCP)、小容量TF卡存储芯片。
我是周楷洽
0
主题
13
回复
发表于2023-02-02 15:53:38   |  显示全部楼层
2#
您好,①⑤② ②o①⑤ ⑥④③④ 主营IC芯片现货与专业海外订货,原厂代理及OEM等海外渠道,军品IC,偏冷门及停产IC紧缺料。及阻容一站式配单服务。欢迎询价!