查看: 2375  |  回复: 7
关于eda软件的几点建议
yingpwu
1
主题
5
回复
发表于2023-01-25 19:42:44 | 显示全部楼层
1# 电梯直达

首先感谢立创,感谢为立创辛勤付出的员工!!

eda的软件最近几年发展很迅速,国产软件也成功入围专业电路设计优秀软件,在看国外的视频时经常看到使用立创eda做电路设计,事实证明立创eda确实为国货之光

在我的使用情况下,提几点建议:


1. 建议在主工具条上增加 pan 图标,或者可以设置这个快捷键,(很多笔记本设备的或浏览器鼠标中间支持不好,移动实为难受)

 


2. 建议可以支持输入command 如vscode的ctrl+shift+p 功能(虽然现在设置内有command,但是基本上都不能改),或 cad的命令条模式,全部依靠鼠标点及部分难以记忆的快捷键不如命令操作有效率(现在学的软件太多,再需要硬记部分不常用的快捷键有点难,),或者有功能搜索命令。(如果可以 设置内也出一个搜索,方便更改设置)


3. 对于移动端的支持 标准版可以看,平移图纸很不方便,经常把元件拖走,这个功能有缺陷,建议增加一个锁定图纸按钮; 专业版看不了, 现在很矛盾,用专业版在外面或开会就看不了图纸,要么再费一遍事转成标准版,要么直接舍弃专业版直接使用标准版。ipad pro类平板 因只能使用移动端的chrome内核,现在专业版对移动端浏览器没有支持,比较可惜,希望尽早支持


4.移动复制镜像等常规操作不够精准,要精准的话时间成本很大(无法自定义捕捉点类型,移动距离,镜像距离),这些比起cad类制图方式,不够效率。 如果能添加cad类操作方式就很好了,类AD 等制图方式,可能在电路制图上有某些未知优势,但是我操作上经常有些反人类,镜像在cad类制图方式上只需要一个命令mirror后绘制或选择镜像中心线即可,现在这里有四个,使用时候还不完善,45度或其他角度的镜像使用还得二次操作,旋转也同理可改善。

现在的使用觉得快捷键命令太多,一个键盘都设置不完想要的,关键也记不住那么多


5. 右键的分散为独立线条经常使用,可是添加不了快捷键。


以上的使用建议也可能是我使用不精,如果有错误或者更好的操作方式欢迎指出。

最后祝嘉立创所有工作人员新年快乐!身体健康!万事如意!!

立创EDA王工
0
主题
147
回复
发表于2023-01-30 11:37:29   |  显示全部楼层
3#

1. 建议在主工具条上增加 pan 图标,或者可以设置这个快捷键,(很多笔记本设备的或浏览器鼠标中间支持不好,移动实为难受)

这个没看懂,能详细解释一下是什么吗?



2. 建议可以支持输入command 如vscode的ctrl+shift+p 功能(虽然现在设置内有command,但是基本上都不能改),或 cad的命令条模式,全部依靠鼠标点及部分难以记忆的快捷键不如命令操作有效率(现在学的软件太多,再需要硬记部分不常用的快捷键有点难,),或者有功能搜索命令。(如果可以 设置内也出一个搜索,方便更改设置)

我们最开始就是做了类似PADS的命令功能,并提供了几个最常用的功能:S+位号搜索元件,X+坐标定位位置、W+值修改线宽、L+层id切层等。但是实际结合数据分析发现基本没有人用。可能现阶段从pads转来的用户比较少,不习惯这种操作,所以一直没有扩展更多命令。

我们现在主要推荐AD那种组合快捷键,也不需要记住大多快捷键,先按顶部菜单后面的单字母,出现菜单后再根据对应功能后的字母按可以了。所有功能都可以通过ctrl+点选来设置菜单快捷键。



3. 对于移动端的支持 标准版可以看,平移图纸很不方便,经常把元件拖走,这个功能有缺陷,建议增加一个锁定图纸按钮; 专业版看不了, 现在很矛盾,用专业版在外面或开会就看不了图纸,要么再费一遍事转成标准版,要么直接舍弃专业版直接使用标准版。ipad pro类平板 因只能使用移动端的chrome内核,现在专业版对移动端浏览器没有支持,比较可惜,希望尽早支持

专业版的移动端还没排到,后面肯定会支持的


4.移动复制镜像等常规操作不够精准,要精准的话时间成本很大(无法自定义捕捉点类型,移动距离,镜像距离),这些比起cad类制图方式,不够效率。 如果能添加cad类操作方式就很好了,类AD 等制图方式,可能在电路制图上有某些未知优势,但是我操作上经常有些反人类,镜像在cad类制图方式上只需要一个命令mirror后绘制或选择镜像中心线即可,现在这里有四个,使用时候还不完善,45度或其他角度的镜像使用还得二次操作,旋转也同理可改善。

我们目前就有类似CAD软件的很多捕捉功能,你说的希望自定义捕捉距离,交互是先移动到捕捉点位置产生一个小十字线标记,然后在正交或线段延长线位置滑动就会出现动态输入框了,附件简单录了一个视频,你看下是否满足你的需求。吸附功能演示.zip 



5. 右键的分散为独立线条经常使用,可是添加不了快捷键。

2.0编辑菜单和快捷键都加了,目前正在公测,可以加下技术支持拉你进公测







立创EDA技术支持QQ:800821856,技术支持微信:lcedacn 或 easyeda,官方群:联系技术支持获取,公众号:立创EDA 或 开源硬件平台