查看: 2374  |  回复: 7
关于eda软件的几点建议
yingpwu
1
主题
5
回复
发表于2023-01-25 19:42:44 | 显示全部楼层
1# 电梯直达

首先感谢立创,感谢为立创辛勤付出的员工!!

eda的软件最近几年发展很迅速,国产软件也成功入围专业电路设计优秀软件,在看国外的视频时经常看到使用立创eda做电路设计,事实证明立创eda确实为国货之光

在我的使用情况下,提几点建议:


1. 建议在主工具条上增加 pan 图标,或者可以设置这个快捷键,(很多笔记本设备的或浏览器鼠标中间支持不好,移动实为难受)

 


2. 建议可以支持输入command 如vscode的ctrl+shift+p 功能(虽然现在设置内有command,但是基本上都不能改),或 cad的命令条模式,全部依靠鼠标点及部分难以记忆的快捷键不如命令操作有效率(现在学的软件太多,再需要硬记部分不常用的快捷键有点难,),或者有功能搜索命令。(如果可以 设置内也出一个搜索,方便更改设置)


3. 对于移动端的支持 标准版可以看,平移图纸很不方便,经常把元件拖走,这个功能有缺陷,建议增加一个锁定图纸按钮; 专业版看不了, 现在很矛盾,用专业版在外面或开会就看不了图纸,要么再费一遍事转成标准版,要么直接舍弃专业版直接使用标准版。ipad pro类平板 因只能使用移动端的chrome内核,现在专业版对移动端浏览器没有支持,比较可惜,希望尽早支持


4.移动复制镜像等常规操作不够精准,要精准的话时间成本很大(无法自定义捕捉点类型,移动距离,镜像距离),这些比起cad类制图方式,不够效率。 如果能添加cad类操作方式就很好了,类AD 等制图方式,可能在电路制图上有某些未知优势,但是我操作上经常有些反人类,镜像在cad类制图方式上只需要一个命令mirror后绘制或选择镜像中心线即可,现在这里有四个,使用时候还不完善,45度或其他角度的镜像使用还得二次操作,旋转也同理可改善。

现在的使用觉得快捷键命令太多,一个键盘都设置不完想要的,关键也记不住那么多


5. 右键的分散为独立线条经常使用,可是添加不了快捷键。


以上的使用建议也可能是我使用不精,如果有错误或者更好的操作方式欢迎指出。

最后祝嘉立创所有工作人员新年快乐!身体健康!万事如意!!

yingpwu
1
主题
5
回复
发表于2023-01-30 22:08:18   |  显示全部楼层
5#
发表于2023-01-30 11:37:29  3# 1.建议在主工具条上增加pan图标,或者可以设置这个快捷键,(很多笔记本设备的或浏览器鼠标中间支持不好,移动实为难受)这...

感谢王工的逐条回复, 

1. 这个pan就是一个把鼠标切换为平移视图操作模式,大部分软件是用一个 小手 图标表示 点击后即可进入左键拖动图纸状态,很多工控外设或触摸设备不支持中间或右键拖动图纸。

2. 我个人觉得vscode的命令模式很科学,这个学习一下(能大大减少IT行业其他IT行业入行电路板绘制的操作门槛)。    主要为能快速搜索所需要的功能按钮在哪,避免为一个功能找好几分钟(可以尝试一下现在你想要的使用功能且不是高频,在一个你没有滚瓜烂熟的软件里,寻找的多久。easyeda 的缺少这一点精华)

3. 谢谢,移动端标准版可否增加一个全局图纸锁定按钮,现在移动视图时候元件拖得到处飞

4. 感谢录制视频,这个问题困扰了我很久,之前也特意学习了一些官方与第三方的教程,很多小细节操作也都没get到

5  谢谢解答


作为一名忠实使用者,以上可能部分有的是我个人偏见,但是同样是为了能更好促进 eda 软件的发展,公司的白嫖活动吸引了一大拨电子爱好者,软件的体验要能更加优秀,相信没有白嫖活动大家也会踊跃使用立创

yingpwu
1
主题
5
回复
发表于2023-01-30 22:09:44   |  显示全部楼层
6#
发表于2023-01-29 09:32:09  2# 3.有锁定元件功能的。
感谢回复 ,这个主要是指移动端 ,非pc端。在移动端上看图纸 ,移动图纸不方便
yingpwu
1
主题
5
回复
发表于2023-01-30 22:11:17   |  显示全部楼层
7#
发表于2023-01-30 17:28:22  4# pan的,你可以用长按右键平移,我们的设计是类似AD,不需要专门的平移命令的,那个变得很麻烦,如果你需要移动元件,可以选...
感谢回复,主要是很多工控外设或触摸设备不支持中间或右键拖动图纸。如果可以的话 能否增加一个pan 功能 实现视图平移的操作