查看:
1096
|
回复:
2
|
PTC加热板、加热陶瓷和铝基板哪种加热效果好?
|
|||
将心明月
3
主题
5
回复 |
发表于2023-01-31 16:18:05
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
如题,本人想做一个加热平台,希望在DC12V或DC24V条件下,加热时间在30s内加热温度可以达到350℃,是一个10cm*10cm的平面。 查阅了一些资料找到了三种加热的材料,下面说说我的理解,下图从左到右分别为PTC加热板、加热陶瓷、和铝基板。
PTC使用起来比较安全,因为它本质是一个温度越高电阻越大的热敏电阻,当温度高到一定程度,电阻增大,电流就会降低从而达到稳定状态。但最大温度只能达到200℃左右 加热陶瓷最大温度也只能达到200℃左右 铝基板温度可以到比较高,甚至超过400℃ 我目前的问题,是如果按照我的理解,我想要达到350℃,那么就只能用铝基板了,请问有没有做过类似产品的朋友有推荐的PTC或者陶瓷电容。之所以不用交流电,而选择用直流电,是因为我觉得直流电比交流电要安全。但带来的影响是对电源的要求比较高,需要比较大的驱动电流。 |
|||
我是周楷洽
0
主题
13
回复 |
发表于2023-02-02 15:51:14
|
显示全部楼层
3#
您好,①⑤② ②o①⑤ ⑥④③④ 主营IC芯片现货与专业海外订货,原厂代理及OEM等海外渠道,军品IC,偏冷门及停产IC紧缺料。及阻容一站式配单服务。欢迎询价!
|
|