查看:
1095
|
回复:
2
|
PTC加热板、加热陶瓷和铝基板哪种加热效果好?
|
将心明月
3
主题
5
回复 |
发表于2023-01-31 16:18:05
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
如题,本人想做一个加热平台,希望在DC12V或DC24V条件下,加热时间在30s内加热温度可以达到350℃,是一个10cm*10cm的平面。 查阅了一些资料找到了三种加热的材料,下面说说我的理解,下图从左到右分别为PTC加热板、加热陶瓷、和铝基板。
PTC使用起来比较安全,因为它本质是一个温度越高电阻越大的热敏电阻,当温度高到一定程度,电阻增大,电流就会降低从而达到稳定状态。但最大温度只能达到200℃左右 加热陶瓷最大温度也只能达到200℃左右 铝基板温度可以到比较高,甚至超过400℃ 我目前的问题,是如果按照我的理解,我想要达到350℃,那么就只能用铝基板了,请问有没有做过类似产品的朋友有推荐的PTC或者陶瓷电容。之所以不用交流电,而选择用直流电,是因为我觉得直流电比交流电要安全。但带来的影响是对电源的要求比较高,需要比较大的驱动电流。 |
杯吹的恩吉尼
22
主题
608
回复 |
发表于2023-02-01 10:36:29
|
显示全部楼层
2#
1. 有加热平台卖呀,200+元左右就可以了,温度随意调节; 2. 陶瓷加热速度比较快,可以通过判断其阻值的方式来知道当前温度。当然,也可以用温度传感器; 3. 所谓铝基板,应该理解为发热体嵌到铝板里去了,纯属个人猜测; 4. 市场上各种烙饼的电热锅,也许能改装一下来用。 |
|