查看:
7672
|
回复:
52
|
阿尔达便携式速热恒温烙铁免费试用活动开始接受申请!!!
|
|||
这里是个新江湖
3
主题
15
回复 |
发表于2023-02-06 21:33:25
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
CL-018GE 恒温电烙铁是阿尔达科技针对环保无铅焊接工艺,结合手工焊接烙铁的特性,综合考虑,潜心为电子焊接量身打造的一款高性能,高品质,价廉物美的新一代恒温烙铁。 自2009年试生产开始,经过铁杆用户群历经11年的实际应用,技术上完全成熟,品质过硬,性能稳定优越,有望成为继一代经典白光936之后,无铅环保时代的通用型恒温烙铁经典——大家都愿意用,喜欢用,用得起,用得好的首选焊接烙铁。 1)极简主义——全面剔除与焊接属性无关的一切元素,不为诸如数字显示之类表面的高大上做任何的多余设计。 2)实用主义——并不追求绝对的温升速度,仅将温升速度提高到通电20秒能融锡焊接,确保满足常规的无铅焊接(936一般在40秒以上)。同时100%沿用了日本白光HAKKO经典的907手柄结构,工作手感轻巧舒适,烙铁头采购更换方便,确保使用成本最低化。 3)环保主义——一方面,作为业界最省电的通用型恒温烙铁,待机能耗仅约18瓦,工作焊接能耗最多30瓦,每年一只烙铁可节约用电超过100度。另一方面,独具匠心地设计了在线接地监测功能,确保在因接地不良,可能发生静电和漏电焊接损伤时,立即报警,促使作业者和管理者第一时间做出反应,最大限度的规避潜在的焊接损伤——使电子产品具备更高的良品合格率,更低的出厂返修率,并具有更长的使用寿命。
要有真正的信仰,才会有真正的科技。
|
|||
天堂之鸟
2
主题
26
回复 |
发表于2023-02-07 08:39:43
|
显示全部楼层
4#
抱歉,暂时未定。
期待中国逻辑和世界逻辑和谐统一而不是互为天敌。
|
|||
天堂之鸟
2
主题
26
回复 |
发表于2023-02-09 16:41:54
|
显示全部楼层
7#
好的!马克下
期待中国逻辑和世界逻辑和谐统一而不是互为天敌。
|
|||
天堂之鸟
2
主题
26
回复 |
发表于2023-02-09 16:42:15
|
显示全部楼层
8#
好的!也马克下
期待中国逻辑和世界逻辑和谐统一而不是互为天敌。
|
|||
天堂之鸟
2
主题
26
回复 |
发表于2023-02-10 09:57:06
|
显示全部楼层
10#
第三位申请的朋友! 期待中国逻辑和世界逻辑和谐统一而不是互为天敌。
|
|||
天堂之鸟
2
主题
26
回复 |
发表于2023-03-01 08:27:13
|
显示全部楼层
18#
好的,第六位。 不过,忍不住说一下T12,头子的使用成本方面会让生产线难以忍受。 期待中国逻辑和世界逻辑和谐统一而不是互为天敌。
|
|||
天堂之鸟
2
主题
26
回复 |
发表于2023-03-03 08:14:00
|
显示全部楼层
20#
好的,第七位
期待中国逻辑和世界逻辑和谐统一而不是互为天敌。
|
|||
天堂之鸟
2
主题
26
回复 |
发表于2023-03-06 09:32:40
|
显示全部楼层
34#
感谢各位的热情参与,正在考虑如何让各位发送收件资料又不外泄。而立创社区发帖禁止任何形式的联系信息。所以有请大家到TAOBAO——https://szardtek.taobao.com/ 这里去交流,零元购即可。
期待中国逻辑和世界逻辑和谐统一而不是互为天敌。
|
|||
天堂之鸟
2
主题
26
回复 |
发表于2023-03-06 09:33:16
|
显示全部楼层
35#
感谢立创社区!
期待中国逻辑和世界逻辑和谐统一而不是互为天敌。
|
|||
天堂之鸟
2
主题
26
回复 |
发表于2023-03-10 08:55:30
|
显示全部楼层
36#
各位申请的朋友,不要忘记啊。
期待中国逻辑和世界逻辑和谐统一而不是互为天敌。
|
|||
天堂之鸟
2
主题
26
回复 |
发表于2023-03-10 10:37:56
|
显示全部楼层
37#
尽管这位用户的赞誉太果酱,不过呢,确实可以说明一些事的——
期待中国逻辑和世界逻辑和谐统一而不是互为天敌。
|
|||
天堂之鸟
2
主题
26
回复 |
发表于2023-03-17 22:00:59
|
显示全部楼层
41#
,可能你搞错啦,绝对没有变压器。
期待中国逻辑和世界逻辑和谐统一而不是互为天敌。
|
|||
天堂之鸟
2
主题
26
回复 |
发表于2023-03-19 19:58:16
|
显示全部楼层
43#
期待中国逻辑和世界逻辑和谐统一而不是互为天敌。
|
|||
天堂之鸟
2
主题
26
回复 |
发表于2023-03-28 08:58:59
|
显示全部楼层
45#
某宝。搜CL-018GE烙铁
期待中国逻辑和世界逻辑和谐统一而不是互为天敌。
|
|||
天堂之鸟
2
主题
26
回复 |
发表于2023-03-31 12:18:03
|
显示全部楼层
48#
你是第几位?
期待中国逻辑和世界逻辑和谐统一而不是互为天敌。
|
|||
天堂之鸟
2
主题
26
回复 |
发表于2023-03-31 21:58:36
|
显示全部楼层
49#
查了,你是第六。到某宝那边企业店铺找客服发送你的收件资料过去就可以了。
期待中国逻辑和世界逻辑和谐统一而不是互为天敌。
|
|||
天堂之鸟
2
主题
26
回复 |
发表于2023-04-08 17:08:43
|
显示全部楼层
51#
准备给你发快递的时候,单单你的旺旺聊天记录没有了。——不得不说,某宝的沟通软件实在L*A*J*I。 希望你能尽快看到这条回复,然后在那边消息我吧。自动休眠样机。 期待中国逻辑和世界逻辑和谐统一而不是互为天敌。
|
|||
天堂之鸟
2
主题
26
回复 |
发表于2023-04-08 17:11:51
|
显示全部楼层
52#
期待中国逻辑和世界逻辑和谐统一而不是互为天敌。
|
|||
天堂之鸟
2
主题
26
回复 |
发表于2023-04-08 17:31:27
|
显示全部楼层
53#
谢谢。
期待中国逻辑和世界逻辑和谐统一而不是互为天敌。
|
|||
天堂之鸟
2
主题
26
回复 |
54#
一年前的事。 实际上,所采用的高强度陶瓷发热芯真的很多用5年都不坏。 期待中国逻辑和世界逻辑和谐统一而不是互为天敌。
|
|