查看: 913  |  回复: 5
C609810 BAS70-04 肖特基二极管的数据是否正确?
风入松工作室
3
主题
11
回复
发表于2023-03-01 20:49:14 | 显示全部楼层
1# 电梯直达

2022-07-24  订单(编号: SO2207242826)购买肖特基二极管 (70V 100mA 1V@15mA  BAS70-04)(编号为:C609810)制作电路板,使用完全正常。

2023-02-16 又下一单(编号: SO23021611994)C609810 共50只,使用了部分以后,检测发现电路功能异常,各种方法查找原因,原来是第二次购买的肖特基二极管导致的,

于是进行测量,发现第二次购买的二极管和手册数据严重不符,请问第二次发货型号有没有错

该肖特基二极管BAS70-04 一个二极管在1.2ma的正向电流下,压降为0.622V,不符合肖特基二极管的特征,与数据手册严重不符。或者说我对数据手册的理解不正确?

 

下边是该肖特基二极管的数据截图

 

风入松工作室
3
主题
11
回复
发表于2023-03-02 10:52:10   |  显示全部楼层
3#

 嘉立创紫板子上是第二次购买的二极管 压降是0.6V


 嘉立创蓝色板子是第一次购买的二极管,同一块表测量压降不一样,经验证,测量时的电流约为1.2ma左右。


风入松工作室
3
主题
11
回复
发表于2023-03-04 00:44:59   |  显示全部楼层
4#

技术支持说厂家给的答复就是:只要在15ma时小于1V就是合格的。

厂家这话听着倒是没毛病,但却难以服众。如此这样,何苦要去用肖特基二极管呀,貌似任何一个普通二极管在1ma的时候压降都会小于1V吧。

风入松工作室
3
主题
11
回复
发表于2023-03-20 23:16:24   |  显示全部楼层
6#
发表于2023-03-15 13:35:32  5# 直接把这厂家公开并拉黑10MA小于1V算是肖特基二极管?应该小天0.5V才算是
立创给我做了退款处理。。。。