查看: 1367  |  回复: 10
标准版升级6.5.27后总自动退出登录

主题

回复
发表于2023-03-30 09:48:48 | 显示全部楼层
1# 电梯直达
在昨天升级6.5.27后,一天中总会不知道什么时候就自动退出客户端登录了。一天至少2,3次的样子。不知道是不是很多人都有类似问题?我用的是基于linux的deepin系统,但是上一版是一直好着没出现过这种问题。 

主题

回复
发表于2023-03-30 10:38:47   |  显示全部楼层
4#
我在浏览器挂了一上午没有出现,我试试客户端看看

主题

回复
发表于2023-03-30 20:02:03   |  显示全部楼层
6#
发表于2023-03-30 11:10:24  5# 浏览器没问题,我现在也是用浏览器了。。。客户端老退出

我用客户端团队协作模式,挂了4小时没有出现

我们再看看什么情况


主题

回复
发表于2023-03-31 09:10:13   |  显示全部楼层
8#
发表于2023-03-31 08:02:58  7# 会不会跟linux客户端有关

编辑器代码是一样的。

非linux也有人反馈。

我昨天挂了一晚上客户端也没有自动退出,有点奇怪了,你再出现的时候找我们远程看看?


主题

回复
发表于2023-03-31 20:38:41   |  显示全部楼层
10#
发表于2023-03-31 11:15:42  9# 我回退到6.5.22了。。一早上了都是好的
今天出现了自动退出,发现是检查登录接口502了,6.5.22也会有问题的,只是还没有遇到。6.5.27和6.5.22的区别是加了检测登录逻辑,如果发现退出了自动退出右上角头像,以便可以直接点击登录按钮,旧版自动退出后都不知道已经退出了