查看: 256  |  回复: 0
罗德与施瓦茨NRX-B9测试功率计

主题

回复
发表于2023-04-01 22:16:40 | 显示全部楼层
1# 电梯直达

罗德与施瓦茨NRX- B9测试功率计

主要特点

基于触摸屏的图形用户界面实现直观操作 JIANG

支持至多四个 R&S®NRP 和 R&S®NRQ6 功率探头

支持所有基于探头的测量功能

可选高精度连续波和脉冲模式参考源模块

使用 NRT-Zxx 探头的可选功率反射测量描述

新一代功率计,配备先进直观的用户界面

R&S®NRX 可同时支持至多四个罗德与施瓦茨功率探头,并在可灵活配置的屏幕上清楚显示结果。用户界面采用触摸屏操作概念,使用更加简单。此外,前面板上的功能键可用于快速访问最重要的功能。


基于触摸屏的图形用户界面实现直观操作

以直观的数字和图形显示测量值,并提供直观操作

5″ TFT 彩色显示屏支持基于窗口的直观操作概念。关键参数和功能具有彩色编码,一览便知。结果展示在可轻松配置的数字和图形显示窗口中。前面板上的功能键用于快速访问最重要的功能。用户可一键打开频率设置菜单或将连接探头调零。


支持四个测量通道

R&S®NRX 可同时支持最多四个 R&S®NRP 系列和 R&S®NRQ6 功率探头。

R&S®NRX 标配一个测量通道。用户可以选择将该功率计扩展至两个或四个测量通道。在连续平均、突发平均、时隙和时门平均测量模式中,最多可同时显示四个数字结果。比率、SWR、回波损耗和反射系数等计算值可与绝对和相对功率电平一起显示。