查看:
554
|
回复:
0
|
192KHz双声道输入 24 位AD转换器 DP7340替代CS5340
|
DNSJ左
22
主题
3
回复 |
发表于2023-04-02 23:13:05
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
DP7340 是一款完整的采样、模数音频信号转换、 抗混叠滤波的芯片,在串行格式下以每声道最高 200kHz 采样率高达 24 位宽,并支持大部分的音频 数据格式。DP7340 基于一个带线性模拟低通滤波器的五阶 Multi-BitΔ∑调制器,自动检测信号频率和主时钟频率,在 2KHz 和 200KHz 之间自动调节采样率。 DP7340 适用于宽动态范围、低失真和低噪音的音频系统,可以工作在 3.3V 和 5V 下,支持1.8~5V 的 逻辑电平,封装形式是 TSSOP-16。 主要特性 Muti-BitΔ∑调制器 24 位 A/D 转换精度 自动检测最大到192KHz 的采样频率 101dB 动态范围 -94dB 总谐波失真+信噪比 低时钟抖动敏感度 低延时数字滤波器,支持标准音频接口 抗混叠滤波 3.3V~5V 模拟电压 1.8V~5V 逻辑电压 |
|