查看:
339
|
回复:
0
|
北京君正案例:超能面板PRO采用4英寸IPS超清多彩屏,值不值得买?
|
雷龙发展
67
主题
6
回复 |
发表于2023-04-14 16:42:09
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
清晨,窗帘自动拉开,悦耳音乐缓缓响起,面包机、咖啡机自动工作,开启新一天。离家时,一键关掉所有灯光和家电,节能安全,手机上便可查看家里设备状态,不用担心门没锁、灯没关等问题。下班回家,空调、灯自动为你点亮,窗帘打开;睡前,窗帘、灯光、所有家电全部关闭,让你安心睡眠;半夜喝水,灯感应亮起,不用担心摔倒……都说这样的“舒心、懂你”的生活已经触手可及了,但是市面上智能家居品牌繁多,质量良莠不齐,想装智能家居,却不知道从何入手?
其实,极致的智慧生活,从一款超级面板开始。最近,全球智能家居品牌LifeSmart出了新品:超能面板PRO。据不少网友反馈,这是一款兼具颜值和实用性能的多功能全屋智能控制的开关面板。作为Nature视界系列5G旗舰级产品,在性能、功能上做了全面升级。从设计到体验,将你的家居生活带入更舒适悠闲、自在安心的状态,满足你对美好生活的期待。 产品外观、视觉效果极简艺术,精致的界面LifeSmart超能面板PRO外观简约,沿用Nature视界系列智能开关超窄边框、超高屏占比、模块化安装结构设计。此外,Nature UI配备暗夜、白昼、波普、红月等不同主题界面的选择,简约大气,可匹配各种家装风格。据悉,该设计包揽了红点最佳设计奖、德国iF设计奖、日本Good Design等众多国际设计大奖,得到了全球知名设计师的认可。 化繁为简,一墙面上只需安装一个面板,将家里全部智能家居收揽其中,解决传统开关在墙面混乱堆砌的问题,可控制屋内灯光、窗帘、空调、地暖、新风系统等,视觉美观,高效便捷。 功能介绍匹配日常的多情景模式,让生活更简单超能面板PRO采用4英寸IPS超清多彩屏,可通过多点触控屏操控家中各类智能设备,一键启动离家模式、睡眠模式、观影模式、用餐模式等等不同的智慧场景,通过语音、触控、远程等多种交互方式精准控制窗帘的开合程度、调节灯光亮度与色温、调节空调温度等。同时这款面板兼具智能开关和网关功能。 网关快、稳、安全LifeSmart超能面板PRO可作为网关使用,支持CoSS、Zigbee、BLE、2.4GHz和5GHz双频段Wi-Fi等多种无线协议,连接更多品牌子设备,添加其它智能家居设备实现全屋控制,也可作为智能开关被添加到用户的全屋智能系统中,支持多种工作模式。 同时,它已全面升级,支持5G、2.4G双频段Wi-Fi,抗信号干扰,传输速率提升3倍,CoSS信号覆盖范围提升8倍,拥有专属屏蔽罩保护,连接更稳定,可轻松覆盖200平空间,妥妥的黑科技。 配置性能高端选材、适配性强1.抗污防指纹高清全彩触控屏:低温安全、节能环保超能面板PRO使用了低功耗传输协议和超低功耗的Linux操作系统,从技术上解决了功耗过高屏幕发烫的问题,并保障了用户的使用安全。经测试,超能面板PRO屏幕最高温度不超过36℃,即使使用时间过长也不会发热发烫,也能保持清凉的触感。 同时,超低功耗处理器,日常功耗不超过0.5W,瞬间功耗不超过1W,节能省电,绿色环保。 如果你在网站上没找到想要的信息可以联系深圳市雷龙发展有限公司,我们提供原厂技术支持,并提供君正集成电路完整解决方案。 2.86型底盒:安装方便,无缝升级传统开关无需改动源于线路和照明设备,可直接替换传统开关,老房子智装轻松升级,成本低。 3.选用经久耐用V0级防火阻燃材料、智能开关专用继电器16A磁保持继电器,10万次开关不粘连。采用宽电压,强弱电隔离,防浪涌,安全用电,使用放心。 交互体验人性化、操作简易1.交互方式:远近程多模态,一看就会界面文字简介清晰,将每一个智能设备的名称和状态直接地呈现出来,最直接的交互提示,操作难度极大降低。可近程多点触控,远程语音唤醒、app控制,自然的人机交互方式,不用学就会。 2.语音控制:“动口不动手”懒人必备自带AI智能语音助手。以“你好,小云”离线唤醒设备,通过语音便可操作。老人和小孩即使是第一次接触到智能控制面板也能轻松完成操作。同时,增加了按键动画、语音动画,让交互变得更有趣。得益于CoSS无线通信协议,智能语音控制也拥有按键一般的毫秒级响应。每秒刷新60帧画面,操作流畅不卡顿,众享丝般顺滑。 3.全屋中控:好看更实用一个面板控制全屋设备,能自定义各种复杂的智慧场景,最多可连500多个设备。 4、5G智慧生活:多种复杂情景毫秒级响应切换性能升级、0延迟。运用了双核高性能、低功耗CPU,实现智能设备毫秒级响应。 配合LifeSmart aibTM,综合判断环境、人物、时间等多重因素,实现复杂条件下得超级智能场景。比如联动灯光、空调、窗帘、音乐等智能产品,结合回家模式、晨起模式、睡眠模式、会客模式等不同的场景,精准控制窗帘的开合程度,调节背景音乐,调整灯光亮度与颜色,调节全屋温控系统,定时开关等等,让用户的智慧生活通过超能面板PRO一步到位,轻松享受。 此外,超能面板产品系列还有超能面板PRO 温控面板亮点也颇为明显。超能面板PRO (温控),是一款超能面板PRO结合智能控制底部套件,将多种暖通设备加入到LifeSmart云起智能系统的设备。它具有风机盘管/单风机盘管/双风机盘管/水地暖/新风的五大工作模式,结合温湿度感应器,智能调控全屋温控系统。可以根据家人的生活习惯定时开关、适时调温,主动调整到舒适的状态,让家更有温度。 它在实现“智冷暖,舒适家”的同时,节省电费开支。其次,也可以支持远程控制开关、调节温度和模式,给老人孩子安心舒适的守护。 总结从设计、功能、细节到交互体验,LifeSmart云起超能面板以实用性、易用性和人性化为主,可谓颜值在线,质感满满,性能抗打,这大概是小浪在体验超能面板系列产品所感受到的。如果近期大家有购买智能面板需求,这款新品还是值得考虑的。 小浪相信有了这些产品的助力,未来人居生活会更加轻松舒适,房子或许能“感知”我们的需求,能主动地调整到最佳状态,让我们“离家更从容,居家更舒心”。 文章来源:搜狐号——新浪家居深圳关于北京君正北京君正集成电路股份有限公司成立于2005年,基于创始团队创新的CPU设计技术,迅速在消费电子市场实现SoC芯片产业化,2011年5月公司在深圳创业板上市(300223)。 君正持续投入于多媒体编解码、影像信号处理、AI引擎、AI算法等核心领域并形成自有技术能力,其芯片在智能视频监控、AIoT、工业和消费、生物识别及教育电子领域获得了稳健和广阔的市场。 2020年,君正完成对北京矽成(ISSI)及其下属子品牌Lumissil的收购,并拥有其100%股份。ISSI于1988年成立于硅谷,主要为汽车、工业和医疗、通讯和企业设备、及消费等市场的电子产品提供、开发和设计具有高技术、高性能、高品质、高性价比的集成电路芯片,并已同全球用户建立了长期的供货关系。 其中,ISSI存储部门有高速低功耗SRAM,低中密度DRAM,NOR/NAND Flash,嵌入式Flash pFusion®,及eMMC等芯片产品。模拟和互联部门Lumissil有LED驱动、触控传感、音频驱动、微处理器、电源管理和互联等芯片产品亲,如果你在网站上没找到想要的信息可以联系我们,我们提供原厂技术支持,并提供君正集成电路完整解决方案,大大降低你的开发难度及开发时间,让你比同行更快一步,更好的解决方案都在深圳市雷龙发展有限公司。 主营:CS创世 SD NAND(又叫贴片式 TF卡/贴片式SD卡)读写速度可达24/13 MB/S,韩国ATO Solution(SLC NAND、SPI NAND、MCP)、小容量TF卡存储芯片。
|
|