查看:
51428
回复: 45 |
AMS1117-3.3 有问题吗?
|
艾希联
2
主题
14
回复 |
发表于2017-06-07 10:36:46
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
使用AMS1117-3.3和SPX1117M3-L-3-3对比,输入电压DC5.0V,负载10mA。 先看SPX1117M3-L-3-3的纹波
纹波很小。直接换一个AMS1117-3.3看看,
耳朵能听到有啸叫声,纹波还这么大。 然后又买了一次30个AMS1117-3.3,测试一样的效果。
求解,那里出了问题... 专注物联网
|
自动搬砖工
2
主题
96
回复 |
发表于2017-07-28 09:44:47
|
显示全部楼层
23#
AMS1117输出电容一般不要用大容量MLCC,小容量问题不太大。建议大容量电容换钽电容或者高频电解电容,AMS1117对输出电容的ESR有要求,太低或太高的ESR都会导致震荡
|
|