查看:
51413
回复: 45 |
AMS1117-3.3 有问题吗?
|
|||
艾希联
2
主题
14
回复 |
发表于2017-06-07 10:36:46
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
使用AMS1117-3.3和SPX1117M3-L-3-3对比,输入电压DC5.0V,负载10mA。 先看SPX1117M3-L-3-3的纹波
纹波很小。直接换一个AMS1117-3.3看看,
耳朵能听到有啸叫声,纹波还这么大。 然后又买了一次30个AMS1117-3.3,测试一样的效果。
求解,那里出了问题... 专注物联网
|
|||
yuanjialic
0
主题
1
回复 |
发表于2019-11-09 14:48:06
|
显示全部楼层
36#
常见的电容ESR由小到大的顺序分别是: 陶瓷电容的最小,金膜电容,高分子固体铝电解,钽电解,普通铝电解,超级电容. 陶瓷电容不是最小的ESR吗? |
|