查看:
51410
回复: 45 |
AMS1117-3.3 有问题吗?
|
|||
艾希联
2
主题
14
回复 |
发表于2017-06-07 10:36:46
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
使用AMS1117-3.3和SPX1117M3-L-3-3对比,输入电压DC5.0V,负载10mA。 先看SPX1117M3-L-3-3的纹波
纹波很小。直接换一个AMS1117-3.3看看,
耳朵能听到有啸叫声,纹波还这么大。 然后又买了一次30个AMS1117-3.3,测试一样的效果。
求解,那里出了问题... 专注物联网
|
|||
let
9
主题
485
回复 |
发表于2017-06-26 22:46:45
|
显示全部楼层
16#
查看PDF ,会不会负载有要求,比如10MA 是否太小了。还有布线,起码电容离IC 近点观察下。
SMT从业员,需要可联系。
|
|||
let
9
主题
485
回复 |
发表于2017-09-15 14:00:50
|
显示全部楼层
34#
受教了,这句话挺有价值。话说我都用了不少所谓原装美国的AMS1117,没考虑过输出电容类型的问题,想想出问题 都怕怕。 SMT从业员,需要可联系。
|
|