查看:
51399
回复: 45 |
AMS1117-3.3 有问题吗?
|
艾希联
2
主题
14
回复 |
发表于2017-06-07 10:36:46
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
使用AMS1117-3.3和SPX1117M3-L-3-3对比,输入电压DC5.0V,负载10mA。 先看SPX1117M3-L-3-3的纹波
纹波很小。直接换一个AMS1117-3.3看看,
耳朵能听到有啸叫声,纹波还这么大。 然后又买了一次30个AMS1117-3.3,测试一样的效果。
求解,那里出了问题... 专注物联网
|
蚂蚁的故事
20
主题
286
回复 |
发表于2017-09-15 15:21:26
|
显示全部楼层
35#
1、有些人可能没用示波器看过波形,所以可用,因为数字电路对于电源纹波并不敏感,纹波超过30%可能工作都正常。若有敏感的模拟电路在内,可能就发现不可用; 2、电容也是可能啸叫的,并非只有DC-DC的电感会啸叫。 3、LDO需要较大容量的、较小ESR的输出电容,一般要用钽电容,除非规格书里特别指明可用MLCC陶瓷电容。 |
|