查看: 493  |  回复: 0
AP5191 DC-DC降压恒流芯片 12-80V 输出9V6A LED车灯方案
LEDIC
71
主题
38
回复
发表于2023-04-28 17:17:29 | 显示全部楼层
1# 电梯直达

怎么做一款通用型的LED车灯方案

1,芯片的选用,宽电压输入通用性强

 


AP5191是一款PWM工作模式,高效率、外围简单、内置功率MOS管,适用于4.5-150V输入的高精度降压LED恒流驱动芯片。输出最大功率150W,最大电流6A。AP5191可实现线性调光和PWM调光,线性调光脚有效电压范围0.55-2.6V.AP5191 工作频率可以通过RT 外部电阻编程来设定,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的 EMI 干扰。另外采用峰值电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。AP5191还有过温调节电流的功能。当芯片内部的温度达到135℃左右时,会自动调低输出电流。

2.芯片应用原理图+测试样板

  



宽输入电压范围:4.5~150V

固定关断时间控制

可设定电流范围:10mA~6000mA

内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI 干扰

输出短路保护

过温保护

调光功能:线性调光

3,方案应用:输入12-80V  输出9V6A LED车灯方案

SOP8 封装

  



4,应用领域◆ 电动车,摩托车灯照明◆ 汽车灯照明◆ LED驱动电源

设计生产LED驱动芯片集成电路车灯恒流IC,电源IC,电子IC,驱动IC,MOS管和降压IC,升压IC产品,可以专业开发设计、提供技术支持、免费提供样品、免费DEMO板测试,走过路过不要错过