查看: 2046  |  回复: 11
学习立创软件

主题

回复
发表于2023-05-08 15:31:07 | 显示全部楼层
1# 电梯直达
才来到立创论坛,向大家学习软件运用。2023年05月08日15点24分     

主题

回复
发表于2023-05-09 00:37:09   |  显示全部楼层
2#
学习立创软件发一个晶体测试电路图,2023年05月09日00点30分    

主题

回复
发表于2023-05-09 21:28:15   |  显示全部楼层
3#
今天我把协作模式改为工程离线模式,再试试立创EDA软件,看看顺不顺手,还可以,就是用元件库里边的符号要有两个符号才可以。2023年05月09日21点24分    

主题

回复
发表于2023-05-09 21:40:55   |  显示全部楼层
4#

还有上边那个红色电路板怎么改成绿色?我打开顶部菜单——工具——铺铜管理器,显示:GGE375——顶层——红色——GND——0.254MM,这里的红色不可以调整,怎么才可以调整颜色呢?2023年05月09日21点39分


主题

回复
发表于2023-05-16 10:02:55   |  显示全部楼层
5#
今天又想到一个问题,怎么做阻焊层?感光法制作电路板需要阻焊层,那位老师知道怎么做?有没有这样的教程?谢谢各位!2023年05月16日10点02分

主题

回复
发表于2023-05-16 10:10:47   |  显示全部楼层
6#
感觉我的意思没有表达清楚,是这样:是用电脑制作电路板的阻焊层,然后感光在菲林版上,这个阻焊层是不是可以用立创软件制作出来?怎么做?不知道我这样问问题是不是表达准确?2023年05月16日10点10分

主题

回复
发表于2023-05-19 18:10:27   |  显示全部楼层
7#
今天还要继续问问立创各位师傅:阻焊层是不是和开窗制作在一个菲林版上?开窗是怎么体现在菲林版上?没有见过,不知道怎么在焊盘上沉金和镀锡,我就是希望学习感光法的妙手回春,制作一块线路板需要几个菲林版?谢谢各位!2023年05月19日18点11分

主题

回复
发表于2023-05-20 08:30:34   |  显示全部楼层
8#

昨天我百度一下,才知道,菲林版就是胶卷,拍摄黑白胶卷,放大制作照片,这个我是做过,不陌生。但是在胶卷上,或者是胶片上曝光电路图,和制作那个开窗板,更是不清楚,尤其是1:1胶片曝光没有玩过,我是指医院那种CT大片,年轻时候玩过120和135,黑白胶卷,黑白相纸冲洗放大,D76和D72,冰醋酸都是好东西,上光机,放大机,50MM放大镜头我都有,我现在仍然保存着这些设备,利用感光法制作线路板真是新鲜呀,不懂,希望老师们赐教!2023年05月20日08点30分



主题

回复
发表于2023-05-23 18:11:17   |  显示全部楼层
9#
 快累死了,就是不能铺铜,孤岛可以铺铜,老师帮助一下。2023年05月23日18点10分

主题

回复
发表于2023-05-23 18:22:57   |  显示全部楼层
10#
老师:请问过滤功能在哪里?我的立创EDA是6528怎么没有这个功能?谢谢。2023年05月23日18点22分

主题

回复
发表于2023-05-24 17:20:42   |  显示全部楼层
11#
发表于2023-05-23 18:11:17  9# 快累死了,就是不能铺铜,孤岛可以铺铜,老师帮助一下。2023年05月23日18点10分
     经过两天的折腾,终于把电路板铺铜成功,原来认为立创EDA铺铜很简单,实际不简单,想要铺铜成功一定要使铺铜网络一致,这是千真万确的真理!感谢立创EDA铺铜视频教程!感谢大家帮我一步一步走过来。2023年05月24日17点11分