查看: 2458  |  回复: 8
HDMI线序的问题
内存越界
1
主题
2
回复
发表于2023-05-10 12:36:10 | 显示全部楼层
1# 电梯直达

我看大部分的资料,HDMI那几对双绞线的线序都是这样的,以第一对为例:

  1. data2 +
  2. data2 shield
  3. data2 -

但是在立创EDA的一些元件库里(比如A71-05H4-111N1和KH-HDMI-0011),它给的线序是不一样的:

  1. data2 shield
  2. data2 +
  3. data2 -

而且还有13 14 17的定义问题。我看大部分资料,都是这样的:

  • 13:CEC
  • 14:Reserved (HDMI 1.0–1.3a), Utility/HEAC+ (HDMI 1.4+, optional, HDMI Ethernet Channel (HEC) and Audio Return Channel (ARC))
  • 17:13和14的接地

但是还是那个元件库,它给的是这样的:

  • 13:DDC/CEC ground
  • 14:CEC
  • 17:有的标utility有的标N.C.

我完全慌了,因为我在做一个借用HDMI线干别的事情的转接口,里面是线还是包皮还是空置是非常重要的。而且市面上有些HDMI线会在接头里把所有的包皮连在一起。

所以是元件库标错了,还是这几个HDMI头的接序真的就和标准不一样?


C468241
0
主题
65
回复
发表于2023-05-10 19:26:33   |  显示全部楼层
2#
请问下有c编号吗?我们查下
C468241
0
主题
65
回复
发表于2023-05-11 09:43:55   |  显示全部楼层
3#
C2682170
A71-05H4-111N1
这个是A TYPE类型的HDMI原理图的线序是有点问题
 
C468241
0
主题
65
回复
发表于2023-05-11 09:52:02   |  显示全部楼层
4#
C2682170

A71-05H4-111N1
 已修正


C468241
0
主题
65
回复
发表于2023-05-15 15:37:04   |  显示全部楼层
7#
发表于2023-05-12 10:12:29  6# 大哥你是不是改错了?KH-HDMI-0011是全尺寸的,A71-05H4-111N1是miniHDMI不需要改。
您看下现在是原理图是不是对的,这个是我找供应商确认后是A TYPE类型的HDMI,mini尺寸和正常尺寸的线序应该是一样的,只是大小又区别