查看: 917  |  回复: 2
求助,4G模组,LDO的选型
浅酌苦酒
2
主题
1
回复
发表于2023-05-18 10:52:52 | 显示全部楼层
1# 电梯直达

各位大佬,我想咨询下有没有,5V转4V 4V转3.3V,的体积较小的LDO芯片,用于4G模块的降压。

谢谢。

Benett
0
主题
4
回复
发表于2024-05-04 10:53:15   |  ip属地:广东  |  显示全部楼层
3#
发表于2023-05-19 18:03:07  2# 直接用DCDC就可以了,我都用了好几年了。保险一点1.5A的DCDC,现在同步整流的效率很高。如果多并几个电容,用1A的...
EC800我记得有推荐设计的电源芯片
大鹏一日同风起,扶摇直上九万里。