查看: 5660  |  回复: 4
基于stm32的镍镉充电电池智能管理系统设计
连着万里长成
2
主题
1
回复
发表于2017-06-07 14:27:48 | 显示全部楼层
1# 电梯直达

【报名阶段需要填写的内容】


1. 参赛者姓名(必填项):王连成


2. 单位或学校名称(必填项):燕山大学里仁学院


3. 当前职务或职称(必填项):学生


4. 参赛作品的名字(必填项):基于stm32的镍镉充电电池智能管理系统设计


5. 简要陈述您的idea和作品(必填项):在参加恩智浦智能车比赛期间因为由于镍镉电池的记忆效果,导致电池不能使用,无法进行智能车的调试,所以设计此作品,用于延长其使用的时间提高供电效果,作品以stm32f103c8t6为cpu。lm339作为电压比较。


6. 拟用到的立创商城在售物料(必填项):stm32,lm339,mc34063,ams1117,irlr7843,ss8050


7. 拟用到的非立创商城物料或其它补充(必填项):暂无


【作品正式发表(报名成功后进入设计阶段)需要填写的内容】


一、作品简介

例如,可以包括但不局限于以下内容:

1.作品的整机外观图片或焊接组装好的PCBA图片;

 点击查看大图 点击查看大图 点击查看大图

2.作品的研究背景、目的和功能、市场应用前景;

目的:为了减少参加恩智浦智能车选手因电池原因影响比赛与调整赛车.

功能:解决因镍镉电池的记忆效果,导致电池不耐用的问题。

市场应用前景:每年参加恩智浦的学校很多,队伍更加多,所用电池更加多,光以华北赛区为例,参加的学校有80多所,队伍300+,每年所需要的电池就很多了。

3.作品在创新性、趣味性、实用性甚至公益性方面,有哪些亮点可体现?


二、系统构架图

用流程图或思维导图等形式,描述您的作品的组成构架,即方案图。

 

三、硬件部分的描述

1.附上原理图&PCB实物图的图片或者源文件(官方建议大家尽量用源文件上传),如果是图片,请确保图片是清晰可辨的;

原理图是用AD16画的。

   

2.用文字把该作品的实现原理、系统的工作过程大致讲解一下。

电源供电是电池供电,通过mc34063进行升压,在通过电阻进行分压在给lm339作为比较电压,电池电压给lm339进行比较,lm339的输出的高低电平给单片机,单片机根据高低电平进行充放电和通过led进行工作状态的显示

四、材料清单(BOM列表)

列出您这个作品所用到的主要器件(关键器件即可),比如单片机&ARM芯片、专用集成芯片(ASIC)、传感器、功能模块等。

如果所列出的芯片是来自我们立创商城上的,最好能写出该器件的商品编号或附上对应购买链接。

stm32f103c8t6

lm339

mc34063

ams1117

irlr7843

ss8050


五、软件部分的描述(选填)

如果您的作品涉及到软件,请列出作品对应的软件工作流程图,及关键部分的例程、源码(如果您想开源的话请上传全部源码)。

 

六、作品演示

请上传您的作品的功能演示到腾讯视频,并编辑到本楼(或附上视频链接)。按要求上传视频可获得5分,具体详见活动规则。


七、总结

例如您在完成该作品过程中的一些体会、碰到的技术问题或调试经验、作品的未来规划,及对我们主办方的建议和意见等。

mc34063升压不稳定进行过多次更改,作为学生提高了自己的能力

大白恶魔体
0
主题
4
回复
发表于2017-08-14 19:26:27   |  显示全部楼层
4#
有开始进行测试实际供电效果了吗