查看: 7142  |  回复: 3
立创梁山派GD32F470ZGT6--安装KEIL5.37环境
老怪鸽但不鸽
6
主题
22
回复
发表于2023-05-31 12:56:15 | 显示全部楼层
1# 电梯直达

1.软件下载;

2.软件安装;

3.软件注册;

4.导入芯片包;

5.更新编译器;

帖子中出现的软件均上传至百度网盘,需要请自取。

资料链接一定要放在开头

链接:https://pan.baidu.com/s/1tzoOWtzf-2AiwYcftqwvzw?pwd=1hzh

提取码:1hzh

 

1.  软件下载

    如果不想去官网下载,可以直接使用上面的百度云链接上的KEIL5.37安装包里的文件进行安装(如果你没有会员,建议还是去官网下载得了
  • 去到keil官网:  www.keil.com (直接复制该链接)

 

  • 点击上面的菜单栏中的【Download】 跳转的下载界面

 


  • 进入界面后,选择【Product Downloads】进行产品下载


 


  • 点击进入之后,选择【MDK-Arm】(立创梁山派是基于ARM内核,故下载的是MDK-Arm)


 


  • 上一步完成之后,如果出现这个界面的话,这些信息可以乱填,然后下面的两个打勾不用理。完成之后点击【Submit】

 

  • 跳转到以下这个界面,点击【MDK537.EXE】就开始下载了(截止2023-5-31已经是5.38版本了,但是这两个版本相差不大。)

 

等待下载完成。

    2软件安装

  • 我们先在D盘创建一个文件夹keil_v5,里面放两个文件夹。当然如果你的D盘内存不大的话,可以换一个地方。(这里要记住这个文件夹的位置,后面需要用到)

            一个是安装包,防止以后想要,却找不到;另一个是Pack,这个是后面要安装的芯片包的文件夹;

 

  • 软件下载完成之后是这个样子,双击它进行安装。

 

  • 后面我就不多说,按照截图步骤来即可。

 

 

 

修改之后

 

 

然后它就开始安装了,等待它安装完成

 

  • 安装完成之后,关闭就好。点击Finish后,它弹出来的所有东西都关掉。

 

3.  软件注册

  • 安装完成之后,我们找到我们之前创建的文件夹目录,可以看到多了很多东西。

 

  • 打开图片里的路径

  

  • 对  UV4.exe  右键选择【以管理员身份运行】

 

  • 打开之后, 可以看到非常科技的打开界面

 

  • 现在是第一次打开,打开的这个界面关掉,这些是下载芯片包的,下载非常慢。后面我们可以去KEIL官网下载,也可以去我的百度云链接下载)

 

  • 关闭之后,在软件界面,选择  【File】-> 【License Management】
 
  • 在弹出的界面这里,复制我们软件的【CID】,是复制哦,这个选项是修改不了的,这关系到我们后面的注册。

 


  • 然后打开注册软件,进行注册(注意注册软件有声音,非常的科技感,建议加大音量(狗头) )。打不开可能是被杀毒杀掉了,重新下载。


这里再发一次百度网盘链接,下载里面的破解软件

链接:https://pan.baidu.com/s/1tzoOWtzf-2AiwYcftqwvzw?pwd=1hzh

提取码:1hzh

 


  • 将我们软件的【CID】复制注册软件的CID输入条内,然后【Target】选项一定要选择【ARM】

 

  • 完成后,点击【Generate】生成一串代码,复制它,完成后就可以关闭这个注册软件了

 

  • 切换到KEIL界面,将我们复制的那一串代码,粘贴到【LIC】哪里      


 


  • 点击添加【Add LIC】,就可以看到已经注册了,注册时间到2032年
 
  • 完成之后就可以关闭了

 

  • 这样你的Keil5-MDK软件就安装完成了,但是我们还要导入G-D32的芯片包!

4.导入芯片包

  • 芯片包下载地址:https://www.gd32mcu.com/cn/download/7?kw=GD32F4

       选择 GD32F4XX AddOn


  • 下载之后解压。(其实如果你有立创的资料可以直接白嫖(狗头)立创梁山派开发板资料链接:www.lckfb.com,选择开发板的资料进行下载即可)
 
  • 双击它,直接安装

 

  • 芯片包安装完成!


5.更新编译器

  • 我们还要准备V5版本的编译器,因为现在的V6编译器有点问题,编译的时候有的代码是老版本的KEIL创建的,会无法识别工程导致编译失败。还是使用以前老的版本更加稳定

下载地址还是之前的百度网盘,下载 ARM的CC编译器

链接:https://pan.baidu.com/s/1tzoOWtzf-2AiwYcftqwvzw?pwd=1hzh

提取码:1hzh

这里我直接将下载下来件,放到KEIL的安装目录下,方便后面查找,这个很重要!!

 


  • 安装编译器

 

  • 下面直接给图

 

 

  • 建议放在KEIL5路径下,不要有中文!

 

 

  • 等待安装进度条完成,就是下面的样子

 

  • 之后在KEIL中设置编译器

 

  • 点击Use Arm Complier一栏最后的三个省略号,选择刚刚安装的编译器路
 
  • 查看可选编译器,是不是出现了AC5
 
  • 安装AC5完成后,点击 【Options for target】,在 【Target】 选项卡下,修改 【ARM Compiler 】为V5.06
 
  • 就OK了。

但是!!发送很多人还是没有显示V5.06

  • 如果没有出现AC5,则走下面步骤
 

 

 

 

完成!!!!!!!!!!!!!

如果有问题,大家可以互相讨论。

划水佬atul
0
主题
1
回复
发表于2024-05-04 01:31:26   |  ip属地:广东  |  显示全部楼层
4#
哥,您太厉害了!