查看: 357  |  回复: 0
ZYNQ - 以太网远程更新贴片SD卡/TF卡应用程序
雷龙发展
67
主题
6
回复
发表于2023-06-15 18:18:28 | 显示全部楼层
1# 电梯直达

写在前面

对于ZYNQ系列的板卡固化,可以通过JTAG接口,使用SDK固化到FLASH中,或者可将SD卡取出将SD卡中保存的固化工程进行修改,但在很多情况下,离线更新会很不方便,本文借鉴网上常见的远程更新QSPI FLASH的相关示例,对表贴式SD卡的应用程序进行了在线更新的操作适配,便于ZYNQ设备进行远程更新保存在表贴式SD卡中的固化程序。

传统SD卡与表贴SD卡区别

对于传统SD卡,直接将SD卡取出,使用读卡器进行脱机更新很方便,但是由于SD卡插拔时容易损坏,对于一些需要SD卡设备,但需要高可靠性的应用场景,使用传统的SD卡托很容易造成卡托和TF卡的脱落,很难保持SD卡长时间的稳定读取。

相比传统的SD卡,使用表贴式的SD卡,将会增加系统的可靠性和稳定性,这里硬件方案选择雷龙公司的NAND Flash(贴片式TF卡)CSNP4GCR01-AMW,产品说明如下:编辑相比传统的SD卡,表贴式SD卡除了保留了SD卡大容量容易读写操作的特点外,在PCB板上的占用面积也相比传统表贴卡托的面积要小。对传统的SD卡的电路设计可实现快速替代。

程序简述说明

程序大体框架借鉴了正点原子的远程更新的例程架构,只对更新QSPI的部分进行改写替换,替换成对SD卡的固化程序进行更新的相关代码。本文使用的板卡为PYNQ-Z2,这里只是为了验证表贴SD卡的功能,使用转接板对传统的SD卡进行了替代。相关样片和转接板样品可在雷龙公司官网进行申请试用。

大致实现功能为:用 LWIP 协议栈的 tcp 协议实现远程更新 表贴SD卡的功能,当输入“ update”命令时更新 SD卡并反馈信息,当输入“ clear”命令时之前传输的数据无效。

硬件平台搭建

新建工程,创建 block design。添加ZYNQ7 IP,对zynq进行初始化配置,对应板卡配置勾选SD,UART以及ENET资源,编辑如使用相同型号的板卡,可设置该部分为相同配置。编辑勾选DDR,并设置为PYNQZ2板卡的DDR的信息,编辑取消勾选多余资源,点击OK,完成硬件设计。如下图:编辑然后我们进行generate output product 然后生成HDL封装。这里没有进行使用PL资源,也不需要进行综合布局,在导出硬件时也不用包含bit流文件。SDK软件部分打开SDK后,新建application project,这里为了方便lwip设置,可选用使用lwip的相关模板,这里选择lwip tcp回环测试模板,保存新建工程。编辑选中新建好的工程,选择右击选中设置板载支持包,除了勾选lwip的板级支持包外,还需勾选sd卡需要的文件模式支持包。编辑点击standalone下的xilffs,可以对文件系统进行配置,这里可以使能长文件名有效,改变勾选为true。

保留模板例程的中的platform配置文件,删除其余文件。编辑修改main.c文件修改main.c文件为如下:

#include <stdio.h>

#include "xparameters.h"

#include "netif/xadapter.h"

#include "platform.h"

#include "platform_config.h"

#include "lwipopts.h"

#include "xil_printf.h"

#include "sleep.h"

#include "lwip/priv/tcp_priv.h"

#include "lwip/init.h"

#include "lwip/inet.h"

#if LWIP_IPV6==1

#include "lwip/ip6_addr.h"

#include "lwip/ip6.h"

#else

#if LWIP_DHCP==1

#include "lwip/dhcp.h"

extern volatile int dhcp_timoutcntr;

#endif

#define DEFAULT_IP_ADDRESS "192.168.1.10"

#define DEFAULT_IP_MASK "255.255.255.0"

#define DEFAULT_GW_ADDRESS "192.168.1.1"

#endif /* LWIP_IPV6 */

extern volatile int TcpFastTmrFlag;

extern volatile int TcpSlowTmrFlag;

void platform_enable_interrupts(void);

void start_application(void);

void print_app_header(void);

int transfer_data();

struct netif server_netif;

#if LWIP_IPV6==1

static void print_ipv6(char *msg, ip_addr_t *ip)

{

print(msg);

xil_printf(" %s\n\r", inet6_ntoa(*ip));

}

#else

static void print_ip(char *msg, ip_addr_t *ip)

{

print(msg);

xil_printf("%d.%d.%d.%d\r\n", ip4_addr1(ip), ip4_addr2(ip),

ip4_addr3(ip), ip4_addr4(ip));

}

static void print_ip_settings(ip_addr_t *ip, ip_addr_t *mask, ip_addr_t *gw)

{

print_ip("Board IP: ", ip);

print_ip("Netmask : ", mask);

print_ip("Gateway : ", gw);

}

static void assign_default_ip(ip_addr_t *ip, ip_addr_t *mask, ip_addr_t *gw)

{

int err;

xil_printf("Configuring default IP %s \r\n", DEFAULT_IP_ADDRESS);

err = inet_aton(DEFAULT_IP_ADDRESS, ip);

if (!err)

xil_printf("Invalid default IP address: %d\r\n", err);

err = inet_aton(DEFAULT_IP_MASK, mask);

if (!err)

xil_printf("Invalid default IP MASK: %d\r\n", err);

err = inet_aton(DEFAULT_GW_ADDRESS, gw);

if (!err)

xil_printf("Invalid default gateway address: %d\r\n", err);

}

#endif /* LWIP_IPV6 */

int main(void)

{

struct netif *netif;

//设置开发板的MAC地址

unsigned char mac_ethernet_address[] = {

0x00, 0x0a, 0x35, 0x00, 0x01, 0x02 };

netif = &server_netif;

init_platform();

print_app_header();

//初始化lwIP

lwip_init();

//将网络接口添加到netif,并将其设置为默认值

if (!xemac_add(netif, NULL, NULL, NULL, mac_ethernet_address,

PLATFORM_EMAC_BASEADDR)) {

xil_printf("Error adding N/W interface\r\n");

return -1;

}

#if LWIP_IPV6==1

netif->ip6_autoconfig_enabled = 1;

netif_create_ip6_linklocal_address(netif, 1);

netif_ip6_addr_set_state(netif, 0, IP6_ADDR_VALID);

print_ipv6("\n\rlink local IPv6 address is:", &netif->ip6_addr[0]);

#endif /* LWIP_IPV6 */

netif_set_default(netif);

//使能中断

platform_enable_interrupts();

//指定网络是否已启动

netif_set_up(netif);

#if (LWIP_IPV6==0)

#if (LWIP_DHCP==1)

//创建新的DHCP客户端

dhcp_start(netif);

dhcp_timoutcntr = 2;

while (((netif->ip_addr.addr) == 0) && (dhcp_timoutcntr > 0))

xemacif_input(netif);

if (dhcp_timoutcntr <= 0) {

if ((netif->ip_addr.addr) == 0) {

xil_printf("ERROR: DHCP request timed out\r\n");

assign_default_ip(&(netif->ip_addr),

&(netif->netmask), &(netif->gw));

}

}

#else

assign_default_ip(&(netif->ip_addr), &(netif->netmask), &(netif->gw));

#endif

print_ip_settings(&(netif->ip_addr), &(netif->netmask), &(netif->gw));

#endif /* LWIP_IPV6 */

//启动应用程序

start_application();

while (1) {

if (TcpFastTmrFlag) {

tcp_fasttmr();

TcpFastTmrFlag = 0;

}

if (TcpSlowTmrFlag) {

tcp_slowtmr();

TcpSlowTmrFlag = 0;

}

xemacif_input(netif);

transfer_data();

}

cleanup_platform();

return 0;

}添加remote_update.h文件#ifndef REMOTE_UPDATE_H_

#define REMOTE_UPDATE_H_

#include "xparameters.h"

#include "xtime_l.h"

#include "xstatus.h"

#include <stdio.h>

//服务器端口

#define SER_PORT 5678

//接收的最大文件大小16MB

#define MAX_FLASH_LEN 16*1024*1024

void sent_msg(const char *msg);

#endif添加remote_update.c文件#include "remote_update.h"

#include "xparameters.h"

#include "ff.h"

#include "string.h"

#include <stdio.h>

#include "lwip/err.h"

#include "lwip/tcp.h"

#include "xil_printf.h"

u8 start_update_flag = 0;

u8 rxbuffer[MAX_FLASH_LEN];

u32 total_bytes = 0;

#define FILE_NAME "BOOT.bin"

struct tcp_pcb *c_pcb;

FATFS fs;

void print_app_header()

{

xil_printf("-----SD remote update demo------\n");

}

//挂载sd卡

void sd_mount(){

FRESULT status;

BYTE work[FF_MAX_SS];

//挂载sd卡,注册文件系统对象

status=f_mount(&fs,"",1);

if(status != FR_OK){

printf("%d\n",status);

printf("It isn't FAT format\n");

f_mkfs("",FM_FAT32,0,work,sizeof work);

f_mount(&fs,"",1);

}

}

//写数据

void sd_write_data(u8 wr_dat[], u32 wr_len){

FIL fil;

UINT bw;

//创建或者打开文件

f_open(&fil,FILE_NAME,FA_CREATE_ALWAYS | FA_WRITE | FA_READ);

//移动读写指针

f_lseek(&fil, 0);

//写数据

f_write(&fil,wr_dat,wr_len,&bw);

//关闭文件

f_close(&fil);

}

主营:CS创世 SD NAND(又叫贴片式 TF卡/贴片式SD卡)读写速度可达24/13 MB/S,韩国ATO Solution(SLC NAND、SPI NAND、MCP)、小容量TF卡存储芯片。