查看: 349  |  回复: 0
电动车USB手机充电器芯片100V转5V2A 惠海半导体H6201
Sandyliu
6
主题
0
回复
发表于2023-08-31 17:06:48 | ip属地:广东 | 显示全部楼层
1# 电梯直达

东莞惠海半导体有限公司专业从事DC-DC宽电压8-150V输入降压恒压芯片设计,专业电源行业超过10年,实力厂家,硬件设施齐全,工程资源充足,免费协助Lay板,调试直至产品可以大批量量产,帮忙过认证,提供样品、方案开发以及技术支持。惠海半导体针对USB手机充电器,提供宽压8-120V输入,具有低待机功耗、低纹波、高效率等优势的降压稳压芯片H6201。


【惠海半导体H6201概述】

惠海半导体H6201是支持宽电压8-120V输入的开关降压型DC-DC 的控制器,外置MOS,输入电压可高达150V。

惠海半导体H6201同时支持输出恒压和输出恒流功能。通过设置CS电阻可设置输出恒流值。通过设置FB1、FB2引脚的分压电阻可设置输出恒压值。

惠海半导体H6201采用固定频率的PWM控制方式,典型开关频率为140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高的转换效率。

惠海半导体H6201具有优异的母 线电压调整率和负载调整率。

惠海半导体H6201支持大电流输出,输出电流可高达10A。


【惠海半导体H6201特点】

宽输入电压范围:8V~120V

输出电压从5V到30V可调

支持输出 12V/10A,5V/3A

高效率:可高达 98%

低待机功耗

内置过温保护

内置软启动

内置输出短路保护

内置限流保护

带线损补偿,空载带载电压一致性高

高低压输入情况输出电压稳定,恒压精度高

带抖频电路,抗干扰能力强,有效解决EMC问题

外围简洁,有效缩减外围布板体积


【惠海半导体H6201应用】

车充、电池充电

恒压源  

电动汽车、电动自行车、电瓶车  

扭扭车、卡车  

电动车转换器