查看: 1320  |  回复: 2
AP3466 支持宽电压输入的同步降压 电源管理芯片
供应元器件IC
13
主题
32
回复
发表于2023-09-14 10:15:05 | ip属地:广东 | 显示全部楼层
1# 电梯直达

AP3466 是一款支持宽电压输入的同步降压

电源管理芯片,输入电压 4-30V 范围内可实现

3.6A 的连续电流输出。通过调节 FB 端口的分压

电阻,设定输出 1.8V 到 28V 的稳定电压。

AP3466 具有优秀的恒压/恒流(CC/CV)特性。

AP3466 采用电流模式的环路控制原理,实现了快

速 的 动 态 响 应 。 AP3466 工 作 开 关 频 率 为

130kHz,具有良好的 EMI 特性。

AP3466 内置线电压补偿,可通过调节 FB 端

口的分压电阻阻值来实现。AP3466 不仅可实现芯

片降压电源管理方案,还可以与 QC2.0/ QC3.0

识 别芯 片 构 成快 速 充电 电 源 管理 方 案。 另外

AP3466 包含多重保护功能:过温保护,输出短路

保护和输入欠压/过压保护等。

输出电流:3.6A


◆ 开关频率:130kHz

◆ 宽输入电压范围:4V-30V

◆ 宽输出电压范围:1.8V-28V

◆ 恒压精度:±5%

◆ 恒流精度:±5%

◆ 无需外部补偿

◆ 效率可高达 92%以上

◆ 输入欠压/过压、输出短路和过热保护

◆ SOP8 封装

深圳市世微半导体

供应元器件IC
13
主题
32
回复
发表于2023-10-08 09:07:26   |  ip属地:广东  |  显示全部楼层
2#
供应元器件IC
13
主题
32
回复
发表于2024-03-01 09:27:01   |  ip属地:广东  |  显示全部楼层
3#

咨询