查看:
340
|
回复:
0
|
北京君正应用案例:联想新款Yoga Book 9i亮相 CES
|
雷龙发展
67
主题
6
回复 |
1#
电梯直达
国际消费电子展(CES),被誉为年度消费电子行业“风向标”。在今年CES 2023上,联想旗下多款创新产品正式亮相,带来最前沿的趋势与技术体验。特别是新款YogaBook 9i的发布,采用了双面13英寸OLED屏的设计,可以一起用作大型平板电脑,也可以与可连接的蓝牙键盘配对,用作双屏笔记本电脑。 Yoga Book 9i能够帮助用户同时查看多个文件或应用,提供多任务处理和更好的生产力。触摸屏设置在360度铰链上,并通过音箱连接,音箱内置Bowers&Wilkins扬声器,支持Dolby Atmos空间音频。 这款笔记本的下屏可以模拟键盘和触控板使用。除此之外,搭配无线键盘和支架,这款笔记本即可变成双联屏显示器,既可上下排列也能左右排列。 用户可以将键盘连接到屏幕底部,屏幕可以像书本一样并排放置,也可以借助支架垂直堆叠。 据IT之家消息,新款Yoga Book 9i的B面和C面都是13英寸2.8K OLED屏,60Hz刷新率,100% DCI-P3色域。可单独使用以显示两个不同的应用,或在较大的笔记本电脑显示器上同时显示一个应用。 Yoga Book 9i的双屏技术使消费者能够享受一系列独特的多功能体验,只需简单地用五个手指就可以在两个全屏幕上冲浪和查看图像。当用户坐下来放松时,他可以在一个屏幕上观看电影,同时在第二个屏幕上研究电影的有趣背景。 Yoga Book 9i不仅是一款轻薄的可转换设备,而且是为移动空间中的混合生产力和多任务而设计。 配置方面,这款笔记本搭载英特尔最新的酷睿U15低压处理器,可选i7型号,内存可选16GB,SSD可选1TB。续航方面,这款笔记本双屏同时播放视频可达10小时,单屏播放视频可达14小时。接口为三个USB-C,机身厚度为16mm,重量为1.38kg。 据IT之家消息,Yoga Book 9i将在6月份推出,起价为2099美元(约14462元人民币)。 文章来源:IT之家 关于北京君正 北京君正集成电路股份有限公司成立于2005年,基于创始团队创新的CPU设计技术,迅速在消费电子市场实现SoC芯片产业化,2011年5月公司在深圳创业板上市(300223)。 君正持续投入于多媒体编解码、影像信号处理、AI引擎、AI算法等核心领域并形成自有技术能力,其芯片在智能视频监控、AIoT、工业和消费、生物识别及教育电子领域获得了稳健和广阔的市场。 2020年,君正完成对北京矽成(ISSI)及其下属子品牌Lumissil的收购,并拥有其100%股份。ISSI于1988年成立于硅谷,主要为汽车、工业和医疗、通讯和企业设备、及消费等市场的电子产品提供、开发和设计具有高技术、高性能、高品质、高性价比的集成电路芯片,并已同全球用户建立了长期的供货关系。 其中,ISSI存储部门有高速低功耗SRAM,低中密度DRAM,NOR/NAND Flash,嵌入式Flash pFusion®,及eMMC等芯片产品。模拟和互联部门Lumissil有LED驱动、触控传感、音频驱动、微处理器、电源管理和互联等芯片产品。 亲,如果你在网站上没找到想要的信息可以联系我们,雷龙发展提供原厂技术支持,并提供君正集成电路完整解决方案 主营:CS创世 SD NAND(又叫贴片式 TF卡/贴片式SD卡)读写速度可达24/13 MB/S,韩国ATO Solution(SLC NAND、SPI NAND、MCP)、小容量TF卡存储芯片。
|
|