查看: 251  |  回复: 0
从理论到实践:硅光800G QSFP-DD DR8/DR8+/DR8++ 的实际应用与优势

主题

回复
发表于2023-09-22 16:06:30 | ip属地:广东 | 显示全部楼层
1# 电梯直达

近日,易飞扬推出800G QSFP-DD DR8/DR8+/DR8++硅光模块,这是一种高性能、可热插拔的8通道全双工收发一体模块,基于硅光技术,适用于高速数据中心和云计算网络。该模块采用QSFP-DD封装,符合QSFP-DD MSA和800G以太网标准,速率高达850Gbps,可以通过单模光纤传输大量数据,实现长距离、高带宽和高稳定性的数据传输。下面是该模块的详细技术参数、特点和优势、应用场景以及应用案例介绍。

 


技术参数

  • 速率:850Gbps
  • 通道数:8通道
  • 封装形式:QSFP-DD
  • 激光器:1310nm CW激光器
  • 符合标准:QSFP-DD MSA和800G以太网标准
  • 传输距离:DR8 500m/DR8+ 2km/DR8++ 10km(需开启FEC)
  • 光口类型:MPO16/APC或Dual MPO12/APC
  • 最大功耗:<18W


特点和优势

高性能

800G QSFP-DD DR8/DR8+/DR8++ 硅光模块采用最新的硅光技术和信号处理技术,可以实现高达850Gbps的传输速率,提供高带宽、低延迟和高吞吐量的数据传输。该模块支持8通道全双工收发,具有高灵敏度和低噪声的特点,可以提供高质量的信号传输。与常规8路EML方案的800G光模块相比,硅光模块可采用更少的激光器,比如800G DR8可以采用1个激光器获得更低功耗的性能。


可热插拔

该模块采用QSFP-DD封装,符合热插拔规范,可以方便地进行热插拔和热更换,提高了设备的可靠性和维护效率。800G QSFP-DD DR8/DR8+/DR8++ 硅光模块的热插拔功能可以在不关闭设备的情况下进行模块的插入和移除,避免了因断电而造成的数据损失和设备故障。


8通道全双工收发一体

该模块具有8个通道的全双工收发能力,可以实现高速数据传输和接收,提高了设备的传输效率和带宽利用率。每个通道都可以独立地进行发送和接收操作,提高了设备的灵活性和可配置性。


长距离传输

除了提供常规500m传输的800G QSFP-DD DR8之外,易飞扬还增加了2km和10km的DR8+和DR8++,提高了设备的覆盖范围和传输性能。该模块采用先进的100G PAM4调制技术和信号放大技术,可以有效地减小信号衰减和提高传输距离。


高效能架构

该模块适用于高速数据中心和云计算网络,可以满足高带宽、高性能计算和大数据分析等应用需求,提高了设备的处理能力和计算效率。800G QSFP-DD DR8/DR8+/DR8++ 硅光模块可以与交换机、路由器等网络设备无缝连接,实现高速数据传输和高效计算。


应用场景

  • 高速数据中心
  • 云计算网络
  • 高性能计算
  • 科学计算

800G QSFP-DD DR8/DR8+/DR8++ 硅光模块适用于高速数据中心、云计算网络、高性能计算和科学计算等领域,满足高带宽、低延迟和高效能的需求。该模块可以通过单模光纤传输大量数据,实现数据中心内部的服务器、交换机和路由器之间的快速数据传输、云计算网络的互联互通以及高性能和科学计算领域的并行计算和数据传输服务质量,提高了网络性能、服务质量和计算效率。


应用案例

基于以上应用场景,800G QSFP-DD DR8/DR8+/DR8++ 硅光模块已被不少大型互联网公司、云服务提供商以及高端科研机构所采用。以其高性能、高带宽和长距离传输能力,提高了覆盖范围、传输性能、计算节点的处理能力和计算效率,满足了客户的业务需求。


总结

800G QSFP-DD DR8/DR8+/DR8++ 硅光模块在高速数据中心、云计算网络、高性能计算和科学计算等领域有着广泛的应用。该模块的高性能、可热插拔、8通道全双工收发一体、长距离传输等优势,使其成为高速数据传输和高效计算的理想选择。