查看: 871  |  回复: 1
内电层电源网络的问题

主题

回复
发表于2023-09-27 11:52:59 | ip属地:上海 | 显示全部楼层
1# 电梯直达

各位老师,我现在是处于学习阶段,有一个我问题困扰我好久了。最近在抄一块射频电路板,但是原来那块板子的PCB图是Gerber文件解析出来的,好多东西我都看不明白。用的是四层板,我内层一个地层,另一个做电源层。1.我的问题就是电源网络的走线要比信号线粗一些,在布线的时候两个5V的电源网络流经的电阻电容之间的连线是不是也都按照电源线的线宽去布(只看网络名称是否和电源有关,还是说根据电流实际流过的器件去设置线宽。)。2.在第一个问题的基础上,如果所有流经的器件都要按照电源线宽去布线,那么电阻电容的连线的时候是否也把这些电阻电容都打孔到内电层去连线?


主题

回复
发表于2023-09-27 21:58:23   |  ip属地:广东  |  显示全部楼层
2#

1,根据你的设计需求来,可以找网上的电流计算器看需要多宽的导线

2、内电层也是铜皮,看你的需求,电流小的怎么用都可以,电流大的一般走的铜皮大些,和是否内电层没有多大关系