查看:
17935
回复: 18 |
参赛作品《基于stm32的多功能GUI设计》
|
电子科技
1
主题
12
回复 |
发表于2017-06-09 16:12:45
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
【报名阶段需要填写的内容】 1. 参赛者姓名(必填项):王维鋆 2. 单位或学校名称(必填项):四川航天职业技术学院 3. 当前职务或职称(必填项):学生 4. 参赛作品的名字(必填项):基于stm32的多功能GUI设计 5. 简要陈述您的idea和作品(必填项):采用stm32F1系列芯片为主控,暂时先运用UCOSII操作系统和ucGUI图形界面实现一个类似于跑平板电脑或手机的界面和各个功能,目前主要想到的功能有:查看图片,时钟显示,日历,待机唤醒,温度测量,MP3播放器播放音乐,以太网通信,设置桌面背景等,后期功能实现过程会更贴为证,这里只是一个大概的方向和框架. 6. 拟用到的立创商城在售物料(必填项):MCU芯片stm32f103zet6,温度传感器ds18b20,触摸芯片等 7. 拟用到的非立创商城物料或其它补充(必填项):时钟模块ds1302,液晶屏TFT9325,mp3解码模块vs1053,以太网ENC28J60模块,大容量SD卡等 【作品正式发表(报名成功后进入设计阶段)需要填写的内容】 一、作品简介
随着计算机技术、微电子技术和数字信号处理技术的迅速发展,各类消费电子产品发生了革命性的变化,引发新技术、新产品层出不穷。特别是随着网络多媒体技术的普及、数字音视频技术的快速发展,以及多种视音频数据压缩标准和相应终端设备的相继问世,已成为消费电子产品新的增长点。集成了MP3的优点,同时拥有MP3不具有的功能的消费类电子产品越来越受到消费者的青睐。 设计了一款基于STM32的多功能GUI设计,功能包括:MP3/WMA/WAV/MIDI音频文件播放器、JPEG/JPG/BMP图片浏览、闹钟、万年历、电子书、温度计、计算器、功率放大等。 整个系统主要由音频解码部分、音效处理部分、SD卡部分、功率放大、电源部分、人机交互等几个部分组成,整个系统由一块MCU(STM32F103ZET6)控制运行,各个部分协调运作,人机交互部分采用LCD和触摸屏实现,输出部分采用2.8寸的240*320的彩色液晶实现,输入部分主要采用触摸屏实现. 采用触摸屏控制,可以方便的控制整个系统,使得整个系统的操作非常的人性化 整个系统涉及方面很多,颇具挑战性,主要难点在与FAT文件系统解析,JPEG/BMP数据格式解析,触摸屏控制等。针对本系统的特点,采用各个击破的方法,来一步步实现以上功能。最终实现整个系统的功能
二、系统构架图
三、硬件部分的描述 1.附上原理图&PCB实物图的图片或者源文件:STM32F103ZET6.PDF
由于该多功能MP3要实现图片浏览和mp3播放这两大功能,对ram和处理速度的要求比较高, 其次,由于本系统要播放MP3音乐和JPEG图片等,而两种格式的文件往往比较大,所以存储媒介也就有要求.如果选择FLASH,则整个系统要求较多的IO口来读取,更重要的一点是,这样做的后果就是整个系统的容量就被固定了,而U盘和SD卡都是不错的选择,但是SD卡相对于U盘,读取容易,而且相同容量的U盘和SD卡,SD卡的价格较低。所以系统选择SD小卡,即TF卡作为存储媒介。系统播放MP3要同时读取SD卡和VS1053,都要用到SPI口,所以控制芯片最好有两个SPI,这样不用复用,可以提高速度,所有,选择了STM32F103ZET6作为主控. 对软件而言,整个多功能GUI的软件系统涉及到很多方面,是一个比较复杂的系统,不可能一次把所有的代码都写出来。这里对软件代码的编写采用模块化的设计思想,将整个软件系统逐步划分为子系统,再将子系统逐步细化为单一功能的模块来实现,最后再将所有的模块整合成一个大系统,实现预期的功能。 软件模块化设计可分为2大类:1.与硬件相关的底层驱动软件子系统:LCD驱动模块、触摸屏驱动模块、SD卡驱动模块、VS1053驱动模块、CH340驱动模块、温度传感器驱动模块、时钟DS1302驱动模块、实时时钟驱动模块等。 2.与硬件无关的应用软件子系统:PEG/BMP解码模块、FAT文件系统管理模块、音乐播放模块、图片浏览模块、闹钟模块、时间模块、设置管理模块、电子书模块等模块。
四、材料清单(BOM列表) 主控芯片:STM32F103ZET6 编号:C14508 传感器: DS1302 编号:C14334 DS18B20 编号:C9753 VS1053B 编号:C9922 存储器: AT24C02 编号:C8810 W25Q128 编号:C110643 IS62WV51216 编号:C11315 五、软件部分的描述(选填) 全部程序和资料开源:多开功能GUI设计.rar 六、作品演示 请上传您的作品的功能演示到腾讯视频,并编辑到本楼(或附上视频链接)
视频链接: https://v.qq.com/x/page/t0528yx54w5.html 七、总结 CM3构架的STM32对处理音频播放方面速度完全能满足要求,取得了良好的效果。STM32拥有丰富的资源,性能提升非常方便,基本不需要添加外部器件,可以通过软件升级来增加产品的功能。不过STM32的IIC却设计的不好,很难使用,而且不稳定 采用触摸屏控制,可以方便的控制整个系统,使得整个系统的操作非常的人性化。触摸屏控制是人机交互的必然走势,相信在以后,越来越多的产品会使用 芯片数据手册器件标注要注意,结合实际分析,才能正确的在最短时间里找到错误.多结合百度,谷歌等论坛,学会在网上收索资源.用中学,学中用. 我认为的亮点有MP3播放器可以实现后台播放音乐,且实现了可以检测状态自动待机模式和人为的低功耗待机模式.完成了一款满足一般功能的小型GUI设计. 通过此次设计,我了解了FAT文件系统、BMP/JPEG的解码方法以及触摸屏的工作原理,学会了IIC总线协议并且熟悉了CM3构架的STM32使用以及KEIL FOR ARM编译器的使用等很多软件和硬件方面的知识 本多功能gui基本上达到了预期的效果,但以太网通信暂时未用到该多功能GUI设计虽然具有众多功能,但是,还是有很大的提升空间的,比如录音、画图、遥控,以太网联网,智能家居等,这些功能在智能家用的时候将会显得很实用,需要我后期的进一步完善. 最后,感谢立创社区的大力支持. |
立创小程
【官方工作人员】
7
主题
204
回复 |
发表于2017-08-26 13:47:59
|
显示全部楼层
16#
恭喜楼主获得了第二届立创商城电子制作节入围奖,虽然距离30强还有些小差距,30强&入围奖名单:http://club.szlcsc.com/article/details_8910_1.html
但到明年的第三届电子制作节,带上您更成熟的作品参赛时,也许就能一举夺冠了呢,现在,有众多优秀作品让你参考,投票:http://club.szlcsc.com/article/details_8913_1.html 不断前行
|
|