查看:
420
|
回复:
0
|
沁恒 CH32V208 开发板试用+ U盘/ SD NAND读写与多功能数码相框
|
雷龙发展
67
主题
6
回复 |
1#
电梯直达
CH32V208继承了沁恆产品一贯的传统,即U盘的读写功能。这使得尽管CH32V208的闪存要比CH32V307的小一倍,但有了U盘读写功能的支持就可有效地缓解用户对存储空间的需求。它除了支持U盘的读取,还支持对CS SD NAND (贴片式TF卡/SD卡) 这类器件的使用,将看图8所示 图1是U盘读写功能的测试条件及构成,在使用厂家例程的情况下其测试结果如图2所示,由此可说明其读写功能正常。图1 测试条件图2 测试结果 图3是进行测试的文本文件及其内容,由于文件前段所存放的是单字节的字符信息,故可以确保显示与存储内容的一致性,若是存放汉字信息会因读取字节数的问题而出现异常。图3 测试文件 为了实现数码相框的功能,实现在U盘读写功能的基础上为其添加了TFT屏的显示功能,其显示读取数据的效果如图4所示。图4 显示测试 随后,可将处理过的图像数据存放到文件中以供读取和图像再现。 在图像再现的过程中,其关键的地方就是按图像文件的大小来限制读取数据的数量,并将2个字节的数据拼接成一个16位的色彩数据从而在屏幕上绘制出一个彩色点。 通过读取U盘的图像数据文件,来就可实现图像再的现。在具有多个图像数据文件的情况下,依顺序进行显示就可形成了一个具有图片浏览效果的数码相框,其显示效果如图5和图6所示。图5 显示效果图6 读取状态 通过读取U盘图像数据实现图像再现的函数为: void UDisk_PHOTO( void ){uint8_t ret;uint8_t i,t;uint16_t TotalCount = 0;uint8_t w=0;while(1) {Address_set(0+w*20,0+w*20,159+w*20,79+w*20);if(w==0) strcpy( (char *)mCmdParam.Open.mPathName,"/PHOTO/HKTK.BIN" );if(w==1) strcpy( (char*)mCmdParam.Open.mPathName, "/PHOTO/FJAA.BIN" );if(w==2) strcpy( (char*)mCmdParam.Open.mPathName, "/PHOTO/HYAA.BIN" ); ...if(w==7) strcpy( (char*)mCmdParam.Open.mPathName, "/PHOTO/HKTK.BIN" ); ret= CHRV3FileOpen( );if ( ret == ERR_MISS_DIR || ret ==ERR_MISS_FILE ) {LCD_ShowString(20,10,"NOFIND ... "); }else { TotalCount = N;Delay_Ms(10);while ( TotalCount ) {if ( TotalCount >(MAX_PATH_LEN-1) ) { t = MAX_PATH_LEN-1; }else { t = TotalCount; } ByteCount = t; ByteBuffer= &Com_Buffer[0]; ret = CHRV3ByteRead( ); TotalCount -= ByteCount;for ( i=0; i!= ByteCount; i++ ) {LCD_WR_DATA8(ByteBuffer[i]); }if (ByteCount < t ) {LCD_WR_DATA8(ByteBuffer[i]);break; } } i = CHRV3FileClose( ); mStopIfError( i ); } w++;//显示:RTC电子时钟 & 环境状态 if(w==8) { w=0; while(Bit_SET==GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA,GPIO_Pin_1)); //显示:RTC电子时钟 & 环境状态 } }Delay_Ms(500); } }实现数码相框功能的主程序为: int main(void){ Delay_Init( ); Udisk_USBH_Initialization( ); key_INIT(); App_TFTInit(); tft_Init(); LCD_Clear(RED); BACK_COLOR=RED; POINT_COLOR=YELLOW; LCD_ShowString(20,10," CH32V208");while(1) { UDisk_USBH_ByteOperation( ); } }另外,还可添加RTC电子时钟及环境状态(如使用BH1750进行光照强度检测等)的显示功能等,见图7所示。 在实现RTC电子时钟功能时,需在文件ch32v20x_it.c中添加以下函数内容: void RTC_IRQHandler(void) { if (RTC_GetITStatus(RTC_IT_SEC) != RESET) {RTC_Get(); } if(RTC_GetITStatus(RTC_IT_ALR)!= RESET) {RTC_ClearITPendingBit(RTC_IT_ALR);RTC_Get(); } RTC_ClearITPendingBit(RTC_IT_SEC|RTC_IT_OW); RTC_WaitForLastTask(); }并在文件ch32v20x_it.h中添加以下函数: u8 RTC_Get(void); 在文件Udisk_Func_BasicOp.c中添加以下函数内容:extern u8 RTC_Get(void); extern vu8 houra; extern vu8 mina; extern vu8 seca;图7 电子时钟测试 在图片显示过程中,实现RTC显示的语句为: RTC_Get(); LCD_ShowNum(240,60,houra,2); LCD_ShowNum(264,60,mina,2); LCD_ShowNum(288,60,seca,2); Delay_Ms(500); 此外,它除了支持U盘的读取,还支持对CS SD NAND (贴片式TF卡/SD卡) 这类器件的使用,将图8多功能测试所示。图8图9 CS SD NAND 不用写驱动程序自带坏块管理的NAND Flash(贴片式TF卡),尺寸小巧,简单易用,兼容性强,稳定可靠,固件可定制,LGA-8封装,标准SDIO接口,兼容SPI/SD接口,兼容各大MCU平台,可替代普通TF卡/SD卡,尺寸6x8mm毫米,内置SLC晶圆擦写寿命10万次,通过1万次随机掉电测试耐高低温,支持工业级温度-40°~+85°,机贴手贴都非常方便,速度级别Class10(读取速度23.5MB/S写入速度12.3MB/S)标准的SD 2.0协议使得用户可以直接移植标准驱动代码,省去了驱动代码编程环节。支持TF卡启动的SOC都可以用SD NAND,提供STM32参考例程及原厂技术支持,主流容量:128MB/512MB/2GB/4GB/8GB,比TF卡稳定,样品可找雷龙发展申请免费样品测试。 主营:CS创世 SD NAND(又叫贴片式 TF卡/贴片式SD卡)读写速度可达24/13 MB/S,韩国ATO Solution(SLC NAND、SPI NAND、MCP)、小容量TF卡存储芯片。
|
|