查看: 1047  |  回复: 0
舵机在无人机领域的关键作用

主题

回复
发表于2023-11-20 10:49:28 | ip属地:广东 | 显示全部楼层
1# 电梯直达

随着无人机技术的不断发展,这种微型飞行器已经渗透到我们生活的各个领域,而舵机作为一种重要的航空组件,在无人机上的应用也日益广泛,本文将探讨舵机在无人机安全飞行中的关键作用,并介绍其技术原理和应用场景

 

什么是舵机

舵机是一种位置(角度)伺服的驱动器,适用于需要角度不断变化并可以保持的控制系统,实际就是一个简单的伺服电机系统。在同样的扭矩输出下,舵机体积更小,重量轻,能够减少无人机的自重,在一定程度上提高无人机续航和飞行高度。

  

目前市面上的中小型无人机在舵机选择上大多使用PWM舵机,兼容性好,爆发力强,需要用舵机控制的动作也较为简单。但大型无人机或者需要实现复杂动作的无人机则会选择总线舵机(采用串行通信方式,使得多个舵机可以通过一个主控板来进行集中控制)来满足他们的需求,总线舵机大多使用磁编码器,精度更高,寿命更长,同时能够进行位置、电流、温度等多种数据的反馈,可以更好的监测和控制无人机的运行状态。

 

以下是舵机在无人机中的几个主要应用   

固定翼无人机舵面控制

  

 

采用摇臂和连杆,将舵机和舵面连接起来,进行舵面操纵。通过操控无人机方向舵和升降舵的转角,从而控制无人机的飞行方向和高度。

 

旋翼偏转

  

通过调整舵面的转角,从而改变旋翼的桨距,桨距的改变会使得旋翼产生的升力发生变化,从而实现无人机的姿态调整和飞行控制。

 

机架杠上下调整

  

舵机通过与机架杠连接,可以对其进行高度调节。当舵机转动时,会带动机架杠进行相应的上下运动。其次,为了实现精确的上下调整,通常会配备有传感器对机架杠的高度进行监测。传感器可以将机架杠的实时高度反馈给控制系统,以便进行更精确的控制。

 

除了以上几个应用之外,舵机在无人机中的应用还远不止于此,像无人机的云台旋转、掷物器投掷、停机坪的锁止都可以通过舵机来实现。而在选择和使用舵机时,则需要根据无人机的具体需求和工作环境进行综合考虑,以确保无人机的安全和稳定运行。

  

 

结论

综上所述,舵机在无人机领域有着广阔的应用前景,虽然在精度方面可能比伺服电机稍差,但胜在体积小、重量轻,而且结构简单,易于安装,远远低于伺服电机。随着无人机技术的不断发展和普及,舵机的应用前景也将更加广阔。因此,深入研究和广泛应用舵机技术对于推动无人机技术的发展具有重要意义。