查看: 842  |  回复: 3
世微 dc-dc降压恒流 LED汽车大灯 单灯 14V5A 68W车灯驱动方案 AP...

主题

回复
发表于2023-11-22 14:52:00 | ip属地:广东 | 显示全部楼层
1# 电梯直达

产品描述

AP5191是一款PWM工作模式,高效率、外围简单、外置功率MOS管,适用于4.5-150V输入的高精度降压LED恒流驱动芯片。输出最大功率150W,最大电流6A。AP5191可实现线性调光和PWM调光,线性调光脚有效电压范围0.55-2.6V.AP5191 工作频率可以通过RT 外部电阻编程来设定,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的 EMI 干扰。另外采用峰值电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。AP5191还有过温调节电流的功能。当芯片内部的温度达到135℃左右时,会自动调低输出电流。



特点

宽输入电压范围:4.5~150V

固定关断时间控制

可设定电流范围:10mA~6000mA

内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI 干扰

输出短路保护

过温保护

调光功能:线性调光

SOP8 封装



应用领域

动车,摩托车灯照明

汽车灯照明

LED驱动电源



应用线路图

 



输入12-24V 输出 14V 5A 线路图

 



输入12-24V 输出 14V 5A BOM表

 




主题

回复
发表于2023-11-29 17:23:02   |  ip属地:广东  |  显示全部楼层
2#

跟9961或9910有区别吗