查看: 1475  |  回复: 4
专业版存在打开大文件后白屏问题
独来独往
1
主题
5
回复
发表于2023-11-25 15:54:20 | ip属地:河北 | 显示全部楼层
1# 电梯直达

EDA专业版从2.xx版本后就发现打开相同文件后速度变慢 一直也没反馈 最近要重新更改以前的旧板子 尺寸较大 160mmx403mm大小,元件560个,打开时内存占用超过2.4G必然白屏,观察到的最大占用是3.8G 无论是客户端还是网页版亦或者是下单助手同样现象。

使用均为最新版本的EDA专业版 今天还测试了2.1.40版本 结果一样

反馈只是为了更好的使用这个软件 期待修复

立创EDA罗工
78
主题
4623
回复
发表于2023-11-26 13:50:50   |  ip属地:广东  |  显示全部楼层
3#
按我们的设想2.1.40应该降低内存占用了的,麻烦发工程我们试试是怎么回事,彻底的内存降低请期待2.3,我们现在找到不少地方可以优化内存占用的了
技术支持微信:请前往lceda.cn获取二维码,官方群:不再提供QQ群,公众号:立创EDA 或 开源硬件平台
立创EDA罗工
78
主题
4623
回复
发表于2023-12-06 11:40:04   |  ip属地:广东  |  显示全部楼层
5#
发表于2023-12-05 19:52:39  4# 发工程给技术支持,说是我的机器配置不行,R54600H16G内存的配置跑不起来,需要独立显卡才可以。
你这个是不是没有集显,正常是可以的,或者集显能力驱动不行所以无法启用显卡加速,使用CPU模拟了,就卡慢了
技术支持微信:请前往lceda.cn获取二维码,官方群:不再提供QQ群,公众号:立创EDA 或 开源硬件平台