查看: 2135  |  回复: 7
请问下PMOS开关电烧毁的原因

主题

回复
发表于2023-12-14 12:02:58 | ip属地:四川 | 显示全部楼层
1# 电梯直达

   输入电压25.2V(5A电流)然后通过PMOS管进行开关, 使用的时候不接负载不会损坏,接负载mos管就坏了,S和D短路。

    原理图如下 请问下原因大概是什么?


主题

回复
发表于2023-12-14 12:23:19   |  ip属地:四川  |  显示全部楼层
3#
额  烧的时候用手摸不烫 

主题

回复
发表于2023-12-14 14:40:30   |  ip属地:四川  |  显示全部楼层
5#
发表于2023-12-14 14:04:28  4# 那另一种可能就是VG超过了正负20V,
应该不会,我将VGS改到10V,负载改3A。只要先打开负载再打开开关,就会烧毁。先打开开关在开启负载,就不会烧毁。

主题

回复
发表于2023-12-15 09:43:52   |  ip属地:四川  |  显示全部楼层
7#
发表于2023-12-14 15:07:56  6# 那就是MOS开通的时间太长。调整R11和R13
非常感谢 现在我把两个电阻都换10K的,电容换0.1uF的进行长时间测试看会不会损坏