查看: 3161  |  回复: 10
TI M0开发板测评报告-SWD失效求助~
ErCircle
1
主题
4
回复
发表于2024-01-13 19:29:39 | ip属地:陕西 | 显示全部楼层
1# 电梯直达

基于MSPM0L1306的开发板(最小系统板)

1.烧录mspm0_sdk_1_20_01_06\examples\nortos\LP_MSPM0L1306\driverlib\uart_echo_interrupts_standby工程后,SWD无法工作,现象:

a.芯片typeC串口可以正常回环测试

b.keil可以识别到DAP芯片,但是报错cannot access memory

c.PWLINK客户端PowerWriter无法读取flash报错[0009] The target chip is not connected...

 

 

 

 

 


ErCircle
1
主题
4
回复
发表于2024-01-16 20:25:34   |  ip属地:陕西  |  显示全部楼层
5#

搭建环境参考的一些链接:

 

 

 

 



TexasInstruments.MSPM0L11XX_L13XX_DFP.1.2.1.pack

sysconfig-1.18.1_3343-setup.exe

mspm0_sdk_1_20_01_06.exe

mspm0里有例程,sysconfig类似stm32cubemx

文件百度云盘自取:

链接:https://pan.baidu.com/s/1G-BzP8Nla_YHbCyu5a68sw?pwd=o3lt

提取码:o3lt


ErCircle
1
主题
4
回复
发表于2024-01-20 16:43:17   |  ip属地:陕西  |  显示全部楼层
10#
发表于2024-01-19 10:48:47  9# 可以用XDS110仿真器和CCS软件对芯片进行恢复出厂设置,这是我之前出现SWD用Jlink连接不上芯片后咨询Ti原厂给...
有搜到一个关于XDS110仿真器教程,没东西尴尬~,某宝扫一眼还挺贵