查看: 3162  |  回复: 10
TI M0开发板测评报告-SWD失效求助~
ErCircle
1
主题
4
回复
发表于2024-01-13 19:29:39 | ip属地:陕西 | 显示全部楼层
1# 电梯直达

基于MSPM0L1306的开发板(最小系统板)

1.烧录mspm0_sdk_1_20_01_06\examples\nortos\LP_MSPM0L1306\driverlib\uart_echo_interrupts_standby工程后,SWD无法工作,现象:

a.芯片typeC串口可以正常回环测试

b.keil可以识别到DAP芯片,但是报错cannot access memory

c.PWLINK客户端PowerWriter无法读取flash报错[0009] The target chip is not connected...

 

 

 

 

 


HoneyFox
1
主题
1
回复
发表于2024-01-19 10:48:47   |  ip属地:广东  |  显示全部楼层
9#
可以用XDS110仿真器和CCS软件对芯片进行恢复出厂设置,这是我之前出现SWD用Jlink连接不上芯片后咨询Ti原厂给出的办法。恢复出厂设置后,一切都正常了。