查看: 214  |  回复: 0
盘点晶体振荡器实际应用优势

主题

回复
发表于2024-01-24 17:26:11 | ip属地:广东 | 显示全部楼层
1# 电梯直达

当下很多设备上都离不开振荡器的使用,而其中晶体振荡器的应用更为常见。在采购振荡器的时候自然要根据应用需求来选择具体的种类,同时要重视具体晶振的参数,小扬给大家盘点下,常见的关于晶体振荡器的应用优势。


晶振输出频率精度更高

现在常见的智能通讯系统中都是应用的晶体振荡器,这就是因为晶振本身具有输出频率精度高的优势。一般射频通讯设备中或者遥控设备中都会应用晶振就是看重其频率精度高的优势,而且晶振的温漂、时漂都比较小,以及晶振的频率不可调更为单一,这些特性都让晶振更适合应用于智能通讯设备中。


晶振损耗小且寿命更长

对于任何电子产品而言应,用的元器件要求之一就是损耗小而且稳定,而晶体振荡器就具有损耗小寿命长的特点。因为石英晶体本身的Q值非常高,所以使用石英晶体来做振荡器,其损耗非常小,同时还可以保障振荡稳定。当下很多过滤器中都会使用晶体振荡器,其中原因之一,就是其损耗小而且稳定且,可以获得非常稳定和陡峭的带通或者带阻曲线,这都是晶振在应用时的优势。


晶振稳定性可靠性更强

晶体振荡器的优势,不仅仅拘泥于其足够稳定而且消耗小,而且其还具有很强的拓展性,以满足更多领域内设备的使用要求。以不断发展的电视技术为例,现在很多彩色电视采用500KHZ或者503KHZ的晶体振荡器就是因为其可靠性和稳定性在不断提高,像刚才提到的500KHZ晶振在行、场电路的振荡源经过1/3时分频得到的是156.25Hz的行频,所以其稳定性大幅度提高。其实不仅仅是在彩色电视方面的应用体现出晶体振荡器的拓展性,在通讯系统设备中都可以看到晶振的应用,凡是高性能的石英晶振都会被广泛应用于通讯网络或者无线数据传输以及高速的数字数据传输等方面,这些都可以体现出晶体振荡器的高拓展性和稳定性。


随着更多领域的设备开始对振荡器的稳定性和频率精度有更高的要求,晶体振荡器的应用就会更为广泛,而且晶振的优势不仅仅是刚才提到的这些,往往在具体的设备上使用的晶振还有着具体的实际使用优势,所以用户在选择时完全可以按需选择更适合的晶体振荡器类型和参数。