查看: 1059  |  回复: 1
TI M0开发板测评报告(记录贴)——点灯
沉梦之树
1
主题
0
回复
发表于2024-01-28 00:20:24 | ip属地:山西 | 显示全部楼层
1# 电梯直达

首先,很荣幸能够抽到MSPM0L1306,因为我对TI板卡并不熟练,所以浅尝了一下此开发板。

介绍一下开发板:

MSPM0L1306,Type-C或排针引出的5V作为外部电源输入,经过AMS1117降压到3.3V,配置CH340作为UART串口通信,可以说是提高了通信速率,而且通过数据线即可通信,非常方便。排针将IO口引出,分为普通IO和adc,同时,光传感器电路MSPM0L1306的运放IO相连,OPA0_OUT  PA22;OPA0_IN0-  PA24;OPA0_IN0+  PA25,引出的非常方便,有空测试一下。

关于开发环境的配置,可以参考TI官方的手册。 

数据手册有SDK下载链接,我选用了Keil作为软件进行开发。

搜索  MSPM0 SDK快速入门指南  有助于你配置环境。  适用于 Keil 的 MSPM0 SDK 快速入门指南  中详细介绍了环境配置过程,这里不进行赘述。

关于烧录器的选择,这里需重点强调一下, MSPM0L1306支持XDS110和JLINK烧录,其中XDS110价格较贵,且TI板卡自带烧录电路,单独购买XDS110对于我这种小白来说意义不是很大,所以选择经济实惠的JLINK,而且以后的其它开发板也可以继续使用。在Keil中将debug模式切换为J-LINK即可。

 

上图是我测试电路板,此次仅测试LED电路和代码。

1.LED点亮测试:

代码:

 下图是IO口配置: 

#include "ti_msp_dl_config.h"


int main(void)

{

   /* Power on GPIO, initialize pins as digital outputs */

   SYSCFG_DL_init();

   while (1) {

       /*

        * Toggle the Hi-Z pin.

        * The pin toggles if an external pull-up is connected, otherwise

        * it will be Hi-Z when high.

        */

       DL_GPIO_togglePins(GPIO_OUTPUTS_PORT, GPIO_OUTPUTS_USER_OUTPUT_1_PIN);

   }

}

结果:LED低电平点亮。(注:LED1为开发板电源指示灯)

2.闪烁灯测试:

实验现象:

https://www.bilibili.com/video/BV1P541117EH/?spm_id_from=333.999.0.0&vd_source=26bde80335025fc82624c0251c14c51c

代码:

#include "ti_msp_dl_config.h"

void delay(int a)

{

while(a--);

}


int main(void)

{

   /* Power on GPIO, initialize pins as digital outputs */

   SYSCFG_DL_init();

   while (1) {

       /*

        * Toggle the Hi-Z pin.

        * The pin toggles if an external pull-up is connected, otherwise

        * it will be Hi-Z when high.

        */


     

DL_GPIO_clearPins(GPIO_OUTPUTS_PORT, GPIO_OUTPUTS_USER_OUTPUT_1_PIN);

delay(500);

DL_GPIO_setPins(GPIO_OUTPUTS_PORT, GPIO_OUTPUTS_USER_OUTPUT_1_PIN);

delay(500);

   }

}

3.改变灯的亮度

现象:

 

代码:

#include "ti_msp_dl_config.h"

void delay(int a)

{

while(a--);

}


int main(void)

{

   /* Power on GPIO, initialize pins as digital outputs */

   SYSCFG_DL_init();

   while (1) {

       /*

        * Toggle the Hi-Z pin.

        * The pin toggles if an external pull-up is connected, otherwise

        * it will be Hi-Z when high.

        */


     

DL_GPIO_clearPins(GPIO_OUTPUTS_PORT, GPIO_OUTPUTS_USER_OUTPUT_1_PIN);

delay(8);

DL_GPIO_setPins(GPIO_OUTPUTS_PORT, GPIO_OUTPUTS_USER_OUTPUT_1_PIN);

delay(2);

   }

}

IO口简单测试到此结束,在此再次感谢立创给我一个机会进行开发板的测试,后续测试会逐渐更新,毕竟,一个开发板仅仅用来点灯未免过于浪费。


立创商城小编
222
主题
152
回复
发表于2024-02-02 11:30:08   |  ip属地:广东  |  显示全部楼层
2#
感谢你参与本次测评,我们将在2月2日前,将50立创采购晶派发至你的账户,请注意查收。期待您更新后续,祝您工作顺利!