查看: 1637  |  回复: 2
usb转ttl的设计疑问
昂德森科技
1
主题
0
回复
发表于2024-02-18 14:38:48 | ip属地:陕西 | 显示全部楼层
1# 电梯直达

 我前几天设计了这个usb转ttl模块,这几天画出了板子想要打样,用到的是CH340N芯片,目前遇到的问题以及疑问有以下几个,望大佬们解答:

1 我想设计的是一块可以选择3.3V或者5V输出,所以我用了在ttl输出那里加了VCC还有VCC3.3V、+5V这几个引脚,然后用跳线帽短接VCC和3.3V就可以实现3.3v,短接VCC和+5V实现5v,这样设计正确吗?

2 ch340n可以设计串口自动下载电路吗,我设计的是ch340n的RTS引脚与单片机的RST复位引脚串联,中间接了一个电容,然后用了一个三极管,还有接地,这个我问的不知道对吗,因为想一次实现打板成功。

3 这个电路所有地方正确吗,包括以上2个功能。

我是新手,希望有大佬可以解答一下,本人做软件,对电子设计很感兴趣

 

woxiaolu
2
主题
14
回复
发表于2024-05-15 09:31:32   |  ip属地:江西  |  显示全部楼层
3#

 

单这一条就过不去。自动下载应该也实现不了。