查看: 558  |  回复: 0
3D打印与CNC有什么区别?

主题

回复
发表于2024-03-13 16:27:46 | ip属地:广东 | 显示全部楼层
1# 电梯直达

目前手板加工主要有CNC机加工,3D打印,复膜,快速模具等等。不同的加工方式适用于不同的机壳/零部件生产,我们需要针对零部件特性选择合适的加工方式。今天我们来说一下CNC机加工和3D打印之间的区别。


首先3D打印是一种增材技术,CNC机加工是一种减材技术,因此它们在材料方面就有很大不同。


1. 材料上的差异


3D打印的材料主要有液态树脂(SLA)、尼龙粉末(SLS)、金属粉末(SLM)、石膏粉末(全彩打印)、砂岩粉末(全彩打印)、线材(DFM)、片材(LOM)等等。液态树脂、尼龙粉末和金属粉末占据了工业3D打印的绝大部分市场。


而CNC机加工用的材料全部都是一块一块的板材,就是板状的材料,通过测量出零部件的长宽高+耗损,再去切割对应大小的板材用于加工。 CNC机加工材料选择比3D打印多,一般的五金类和塑料类板材都能进行CNC机加工,而且成型部件致密度要比3D打印好。


2.因为成型原理而导致的零件差异


前面我们提到,3D打印是一种增材制造,它的原理是把模型切割成N个层/N个多点,然后按照顺序一层一层/一点一点堆积起来,就像搭积木一样。因此3D打印能有效地加工生产出结构复杂的零件,比如镂空的零件,而CNC则很难实现镂空零部件的加工。


CNC加工是减材制造,通过高速运转的各种刀具,按照编程刀路切割出所需零部件。因此CNC机加工只能加工出有一定弧度的圆角,而无法直接加工出内直角,要通过线切割/打火花等工艺来实现。外直角CNC机加工是没问题的。因此有内直角的零件可以考虑选择3D打印加工生产。


还有就是曲面,如果零件曲面面积比较多也建议选择3D打印,CNC机加工加工曲面很耗时,而且如果编程和操机师傅经验不够很容易在零部件上留下明显的纹路。


3. 操作软件上的差异


3D打印的切片软件大都操作简单,就算是外行的人在专业指导下一两天时间就能熟练操作切片软件了。因为切片软件目前优化得十分简单,支撑都是可以自动生成,这也是为什么3D打印能普及到个人用户。


CNC编程软件则复杂的多了,都需要专业人士来操作,零基础的人一般要学半年左右的时间。另外还需要一名CNC操机师傅去操作CNC机器。


因为编程十分复杂,一个零部件能有很多种CNC加工方案,而3D打印则只会因为摆放位置对加工时间耗材有一小部分的影响,相对来说还是比较客观的。


4. 后期处理上的差异


3D打印的零部件后处理选择不多,一般都是打磨,喷油,去毛刺,染色等等。


而CNC机加工的零部件后处理选择五花八门,除了打磨,喷油,去毛刺,还有电镀,丝印,移印,金属氧化,镭雕,喷砂等等。


闻道有先后,术业有专攻。CNC机加工和3D打印各有各的优缺点。选择合适的加工工艺对工件加工起着至关重要的影响。