查看: 359  |  回复: 0
深圳市金航标kinghelm
SLKOR
71
主题
0
回复
发表于2024-04-15 11:47:43 | ip属地:广东 | 显示全部楼层
1# 电梯直达
深圳市金航标kinghelm电子公司(www.kinghelm.com.cn)是北斗天线GPS主要生产厂家,为客户提供北斗陶瓷天线、GPS陶瓷天线、GPS内置天线、GPS外置天线、GLONASS外置天线、北斗GPS内置有源天线的生产定制和来图加工,也涉足工业产品科研的导航定位天线产业。宋仕强介绍说,GPS定位系统是单向通讯的接收型的定位系统,使用GPS终端产品的用户接收到GPS卫星发出来的信号经过计算就可以得出定位了;因此,使用GPS的定位终端天线只能解决用户在哪里的问题,而不能发送信息,好处是没有容量和终端用户并发性的限制。北斗卫星和信号发射是双向的,可以发射还可以接收。北斗独有的短报文既有定位又有通信的功能,,不但解决了定位的问题,而且还解决了知道其他人或者终端在哪里的问题。即北斗的用户终端实际是具有收发功能,它的定位需要发射信号然后再计算得出位置,同时它的位置可以发给你,也可以发给你身边的人。所以北斗天线可以做成双模的,具有北斗定位和gsm通信双重功能,我们金航标kinghelm(www.kinghelm.net)公司也研发了这类产品北斗GPS天线射频连接器推出市场,可以有效打破信息孤岛,更好为客户服务!